Avec le Bossard Exploration Lab, nous créons un espace pour les esprits brillants et les idées audacieuses. Notre approche consiste à remettre constamment en question le statu quo et à en tirer les bonnes conclusions.
15 juillet 2025
Bossard Exploration Lab
Le groupe Bossard s'est associé au Feasibility Lab de l'ETH Zurich, l'une des meilleures universités mondiales, pour diriger le Bossard Exploration Lab, qui sert de passerelle entre la recherche, la technologie et la pratique industrielle.

Résumé
- Le Groupe Bossard contribue à façonner l'avenir de la technologie Smart Factory.
- Plus de 30 idées de projets ont été développées au Bossard Exploration Lab en collaboration avec des étudiants de l'ETH Zurich – avec le projet "Battery Retrofit" étant le premier projet prometteur à atteindre la phase d'industrialisation.
- Les batteries rechargeables réduisent les coûts des batteries dans les SmartBins de Bossard de plus de 50 % et les émissions globales de CO2 de 16 %.
Partenariat avec le Feasibility Lab de l'ETH Zurich
Le Groupe Bossard s'est associé au Feasibility Lab de l'ETH Zurich, l'une des meilleures universités du monde, pour gérer le Bossard Exploration Lab, qui sert de pont entre la recherche, la technologie et la pratique industrielle.
D'octobre 2024 à mars 2025, plus de 50 employés de Bossard du monde entier sont venus au siège de l'entreprise à Zoug pour développer plus de 30 idées de projets et tester leur faisabilité avec le soutien d'un grand nombre d'étudiants du Feasibility Lab. "Battery Retrofit" a été le premier projet prometteur à atteindre la phase d'industrialisation. Il s'agit d'une batterie rechargeable pour une utilisation efficace et durable dans les produits SmartBin de Bossard.
« ‘Battery Retrofit’ est un excellent exemple de la manière dont nous contribuons à façonner l'avenir de la technologie SmartBin avec nos employés et tous les participants de l'ETH Zurich », déclare Daniel Bossard, PDG du Groupe Bossard. "Battery Retrofit" est mis en œuvre en étroite collaboration avec d'autres partenaires industriels. Dans la prochaine phase, des mesures à long terme seront prises et des études initiales sur l'infrastructure de recharge seront menées. Le déploiement est prévu pour début 2026.
Dans le Bossard Exploration Lab : Des idées qui comptent

La nouvelle technologie conduit à des économies de coûts
Les SmartBins de Bossard sont des conteneurs intelligents pour la gestion automatisée des pièces B et C contenant des capteurs, des modules sans fil et des microcontrôleurs. Ils nécessitent une alimentation fiable – une alimentation par batterie pour permettre une utilisation sans fil et flexible. Les systèmes cloud SmartBin enregistrent l'inventaire du client plusieurs fois par jour et transmettent les données sans fil au cloud IIoT, où elles sont traitées dans ARIMS – la solution interne de Bossard. Cette efficacité est rendue possible par des électroniques économes en énergie développées par l'entreprise avec un firmware spécial permettant un fonctionnement avec une seule batterie pendant jusqu'à cinq ans – un sommet mondial.
Batteries avec une durée de vie plus longue
Dans le cadre du Bossard Exploration Lab, la batterie actuelle des SmartBins de Bossard a été examinée, car elle doit être éliminée après cinq ans de fonctionnement. Pour l'alimentation future, la technologie de batterie lithium fer phosphate (batteries rechargeables LiFePO4) s'est avérée utile, notamment car elle offre des avantages significatifs pour les produits SmartBin de Bossard. Un avantage clé est la durée de vie plus longue. Les batteries sont rechargées après jusqu'à trois ans et la durée de vie totale est de 20 ans.
« Les batteries lithium fer phosphate conviennent idéalement aux produits SmartBin de Bossard car, en plus de leur durée de vie plus longue, elles offrent une grande sécurité, une faible autodécharge et des performances stables », déclare Urs Güttinger, Directeur Technique, qui a coordonné le Bossard Exploration Lab. Les batteries rechargeables réduisent les coûts des batteries dans les SmartBins de Bossard de plus de 50 %.
La durabilité comme facteur fondamental
Chez Bossard, la durabilité n'est pas seulement une promesse, mais une partie intégrante de notre mission de promouvoir une croissance durable à long terme tout en ayant un impact positif sur l'environnement et la société. Conformément aux objectifs climatiques définis dans la "Stratégie 200" – l'entreprise célébrera son 200e anniversaire en 2031 – Bossard est en bonne voie pour réduire les émissions de Scope 1 et Scope 2 de 50 % d'ici là et atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2040.
Les batteries rechargeables réduisent les déchets de piles et contribuent ainsi de manière essentielle à atteindre nos objectifs de durabilité. Les émissions de CO2 seront réduites de 16 % au total.
Plus de 100 000 unités cloud SmartBin dans le monde sont actuellement concernées, leurs batteries vides étant remplacées par des batteries rechargeables LiFePO4. De plus, les batteries rechargeables LiFePO4 contiennent peu de métaux critiques tels que le cobalt ou le nickel, ce qui améliore leur empreinte environnementale.
Le Feasibility Lab de l'ETH
Les idées innovantes et révolutionnaires sont souvent accompagnées d'incertitude – les entreprises et les universités ont du mal à gérer ces idées de manière flexible et efficace aux premiers stades. C'est précisément là qu'intervient le Feasibility Lab, une méthode développée par l'ETH. Grâce à un travail basé sur des projets, des approches d'innovation risquées sont testées de manière structurée et des experts appropriés de l'ETH sont impliqués. Les étudiants agissent en tant qu'initiateurs, partagent leurs connaissances et travaillent avec les entreprises pour promouvoir les idées du concept initial au MVP – de manière pratique, créative et tournée vers l'avenir.
Contact média Bossard :
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
Contact média Feasibility Lab ETH :
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
À propos de l'ETH Zurich
L'ETH Zurich est une université de sciences et de technologie et est l'une des meilleures universités au monde. Depuis sa fondation en 1855, elle se distingue par un enseignement exceptionnel, une recherche de pointe et des innovations pionnières. Avec environ 25 000 étudiants de plus de 120 pays et un réseau de plus de 500 professeurs, l'ETH promeut activement des solutions aux défis mondiaux. De nombreux développements révolutionnaires et spin-offs ont leur origine ici – et façonnent l'économie, la science et la société bien au-delà de la Suisse.