Aperçu des actualités

22 juillet 2025
Rapport Semestriel 2025
La première moitié de 2025 a continué d'être marquée par un environnement de marché difficile. Lire le communiqué de presse en anglais.

15 juillet 2025
Bossard Exploration Lab
Le groupe Bossard s'est associé au Feasibility Lab de l'ETH Zurich pour gérer le Bossard Exploration Lab, qui sert de pont entre la recherche, la technologie et la pratique industrielle.

11 avril 2025
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2025
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de Bossard Holding AG a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration à une large majorité. Lire le communiqué de presse en anglais.

11 avril 2025
Ventes du premier trimestre 2025
Les ventes organiques de Bossard se sont stabilisées au T1 2025, avec une croissance supplémentaire grâce aux acquisitions. Lire le communiqué de presse en anglais.

15 janvier 2025
Ventes T4 et exercice 2024
Progrès stratégique dans un environnement difficile. Lire le communiqué de presse en anglais.

15 janvier 2025
Ventes T4 et exercice 2024
Progrès stratégique dans un environnement difficile. Lire le communiqué de presse en anglais.

7 janvier 2025
Acquisition du Groupe Ferdinand Gross
Le groupe Bossard a conclu avec succès l'acquisition du groupe allemand Ferdinand Gross annoncée le 15 octobre 2024. Lire le communiqué de presse en anglais.

24 juillet 2024
Annonce Acquisition Aero Negoce
Bossard va acquérir le groupe Aero Negoce International et étendre considérablement sa présence dans l'industrie aérospatiale. Lire le communiqué de presse en anglais.

10 juillet 2024
Acquisition Dejond Technique d'assemblage
Le groupe Bossard renforce sa chaîne de valeur et sa présence mondiale grâce à l'acquisition de Dejond Fastening NV. Lire le communiqué de presse en anglais.

12 juillet 2023
Rôle de Bossard dans la recherche de l'univers
Bossard est un fournisseur clé d'éléments de Technique d'assemblage pour la coiffe de la fusée Ariane 5, qui a transporté le télescope spatial James Webb dans l'espace.