Nous vous aidons à maîtriser l'art de l'assemblage 

L'équipe d'experts met à votre disposition son expérience et son savoir-faire pour vous aider dans vos assemblages.

Surface Finishing in Stainless Steel

Finition de surface de l'acier inoxydable

Ce livre blanc vise à montrer l'importance de la passivation, des agents de polissage et des profils de surface sur la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable.  

En savoir plus

The notion of "appearance" incoatings

La notion «d’aspect» dans les revetements

Corrosion-resistance, strength, stability. In addition to these classic properties of mechanical connections, often an additional aspect plays an important role: Aesthetics. 

 En savoir plus

Selecting a fastener finish

Choisir une finition de fixation

Le traitement de surface joue également un rôle important quant au choix d'un élément d'assemblage adapté. Dans ce livre blanc, nous présentons six revêtements courants (zingage électrolytique, le zingage électrolytique/nickelage, zingage mécanique, revêtement de zinc lamellaire, galvanisation à chaud, revêtement époxy) et les évaluons selon les critères suivants.

En savoir plus

heat treatment of fasteners

Traitement thermique des fixations

Les traitements à chaud permettent d'une part d'utiliser certaines méthodes de traitement pour des matériaux spécifiques, d'autre part, ils sont utilisés afin d'augmenter la rigidité (ductilité) et, pour certains alliages, la résistance à la corrosion.

En savoir plus

friction

Pourquoi le frottement dans les assemblages vissés est-il déterminant pour la capabilité du procédé?

La « production allégée » s’inscrit dans la tendance et désigne des procédés plus légers et bien ciblés. Dans le monde entier, on recherche des solutions qui permettent d’obtenir une efficience plus grande, une consommation plus faible et de plus grandes durées de vie.

En savoir plus

Composite

Solution de fixation pour les composites

Étant donné que l’utilisation de matériaux composites, aussi bien en termes de types d’applications que de volume, ne cesse de se développer, les enjeux visant à trouver la bonne solution de fixation se font de plus en plus grands. Ce document présente quelquesunes de solutions de fixation éprouvées au sein de ce marché à la croissance fulgurante.

En savoir plus

Hydrogen embrittlement

Fragilisation par l'hydrogène: le tueur silencieux

La fragilisation du métal provoqué par l'atome d'hydrogène n'est pas un phénomène nouveau. Il a été décelé pour la première fois en 1875, il y a plus d'un siècle. Il est néanmoins nécessaire de prendre réellement conscience du risque de la fragilisation par l'hydrogène, notamment dans les fixations mécaniques.

En savoir plus

Reuse fastener

Doit-on réutiliser les fixations?

Il peut sembler économique de réutiliser les vis, les écrous et les boulons. Mais ce n'est pas le cas.

 En savoir plus

Corrosion

Corrosion

Qu'est-ce que la corrosion ? La corrosion est un phénomène à prendre en compte lorsqu'une pièce métallique est utilisée. Lorsque nous parlons de corrosion, nous pensons immédiatement à un morceau de métal marron-rougeâtre. Lorsque nous demandons à un expert, la réponse n'est pas aussi simple. La corrosion peut avoir différentes couleurs et différentes formes. Qu'est-ce donc réellement que la corrosion ? Qu'est-ce qui la provoque ? Comment l'éviter ?

 En savoir plus

Loosening joint

Assemblage desserré: ne perdez pas les éléments !

De la production d'energie à l'automatisation, des systèmes de transport aux équipements sportifs et de loisir, des équipements de test et de mesure à la technologie médicale, des gadgets numériques aux jouets pour enfants, les fixations avec filetage sont utilisées pour assembler un très grand nombre de produits. Les liaisons filetées ont de nombreux avantages à offrir mais aussi de grandes faiblesses. L'un des principaux défis d'une liaison filetée est le desserrage.

En savoir plus

Galling stainless steel fasteners

Grippages et fixations en acier inoxydable

Vos éléments de fixation sont régulièrement soumis au grippage, ce qui pose assez souvent problème ? Dans cet article spécialisé, vous découvrirez non seulement les causes et mesures préventives, mais aussi des solutions ciblées pour empêcher le grippage.

En savoir plus

connecting components

Faire le bon choix

La fonction première des éléments de fixation consiste, comme chacun le sait, à garantir la simplicité du montage et de la maintenance. Les ingénieurs concepteurs doivent souvent relever un véritable défi pour trouver l’élément de fixation approprié pour les nouvelles tâches d’assemblage.

En savoir plus