12 luglio 2023

Il ruolo di Bossard nella ricerca del nostro universo

Bossard è uno dei principali fornitori di elementi di fissaggio per la carenatura del razzo europeo Ariane 5, che ha trasportato il James Webb Space Telescope nello spazio. In futuro, Bossard fornirà anche elementi di fissaggio per Ariane 6.

Daniel Bossard con il modello del James Webb Space Telescope (JWST) in scala 1:4 @Bossard a Zug

Esattamente un anno fa è stata rivelata l'immagine più nitida dell'universo remoto attualmente esistente, catturata dal James Webb Space Telescope (JWST). Bossard sta giocando un ruolo nella comprensione del nostro cosmo. Bossard è uno dei principali fornitori di vari elementi di fissaggio per la carenatura del carico utile del razzo di lancio europeo Ariane 5, che ha trasportato il James Webb Space Telescope nello spazio.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla ricerca dell'universo con i nostri elementi di fissaggio per il razzo di lancio Ariane. Grazie alle sue capacità senza precedenti e al potenziale per scoperte rivoluzionarie, il James Webb Space Telescope espanderà il nostro orizzonte e ispirerà generazioni a raggiungere le stelle”, afferma Daniel Bossard, CEO del Gruppo Bossard.

Una foto di Saturno dalla NASA

Saturno

Foto dal JWST, giugno 2023

Questa recente foto dal JWST è stata pubblicata il 30 giugno 2023. Mostra Saturno, il secondo pianeta più grande del nostro sistema solare. Gli anelli del gigante gassoso brillano intensamente – tutto con una temperatura superficiale di -139 gradi Celsius.

In missione verso il successo insieme a Beyond Gravity

Fin dal 1980, Bossard e la sua controllata Interfast AG forniscono elementi di collegamento alla società tecnologica svizzera Beyond Gravity, che produce le carenature del carico utile per tutte le missioni sin dal primo volo dell'Ariane nel 1979 e che ha fornito le strutture per l'Ariane 5. Le carenature svolgono un ruolo cruciale nella protezione dei carichi utili come satelliti o veicoli spaziali, oltre a ottimizzare le prestazioni dei razzi durante le fasi iniziali del lancio. Grazie alla loro efficienza aerodinamica e alla protezione del carico utile contro le forze esterne, contribuiscono in modo determinante al successo delle missioni spaziali.

Bozza di design Ariane 6

Ariane 6, bozza di progetto

Ingegneri e specialisti di Bossard mantengono una stretta collaborazione con Beyond Gravity e forniscono consulenza su elementi di fissaggio e particolari a disegno personalizzati. Bossard fornisce viti, dadi, rondelle speciali, fascette, nippli e rivetti appositamente progettati per il sistema di separazione della carenatura del carico utile.

Bossard ha fornito a Beyond Gravity oltre 1.000.000 di elementi di fissaggio nel corso della collaborazione. Alla fine del 2023, l'azienda svizzera con sede a Zurigo è stata incaricata di produrre le carenature del carico utile per Ariane 6, la prossima generazione di razzi di lancio europei. In futuro, Bossard giocherà anche un ruolo chiave nella fornitura di elementi di fissaggio a Beyond Gravity.

“Da Beyond Gravity, la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. Continueremo a fare del nostro meglio ogni giorno per superare le aspettative dei nostri clienti in termini di industrializzazione dei nostri prodotti e nell'area della catena di fornitura. In questo, ci affidiamo a partner affidabili che continuano a rimanere un passo avanti con noi. Grazie a molti anni di collaborazione di successo, Bossard conosce le nostre esigenze e siamo lieti di continuare il nostro viaggio comune grazie a componenti standard convenienti e soluzioni speciali” afferma Franz Straumann, Senior Manager Manufacturing Engineering.

Modello del James Webb Space Telescope (JWST) in scala 1:4 presso Bossard a Zug

JWST espanderà la nostra conoscenza del sistema solare, delle prime galassie, delle origini delle stelle e dei pianeti e della ricerca di esopianeti con il potenziale di ospitare la vita. Il 25 dicembre 2021, un Ariane 5 dalla stazione spaziale europea nella Guyana francese ha trasportato con successo il JWST nello spazio, e il telescopio ora fornisce immagini che nessun essere umano ha mai visto prima.

Per Guido Schwarz, direttore dello Swiss Space Museum, era chiaro che questo telescopio spaziale sarebbe stato unico nel suo genere. Anche prima del lancio nel dicembre 2021, l'idea di costruire un modello del JWST ha preso forma. “È diventato subito chiaro che era necessario un grande modello,” afferma Guido Schwarz. Un grande modello in scala 1:4, cioè più di 5 metri di lunghezza e 3 metri di altezza.

Modello in scala 1:4 del JWST @Bossard a Zug con Daniel Bossard

Modello JWST in mostra presso Bossard

Il team del Museo Spaziale Svizzero ha lavorato volontariamente per oltre 1.000 ore per completare questo grande modello in scala 1:4 del JWST e lo ha presentato al pubblico e agli sponsor presso l'ETH di Zurigo il 12 marzo. Bossard AG è orgogliosa di essere uno sponsor di questo progetto. Il modello in grande scala del JWST può essere visto presso la sede centrale di Bossard a Zugo fino al 30 agosto 2023. I rappresentanti dei media interessati possono registrarsi per una visita con Bossard. Maggiori informazioni sul Museo Spaziale Svizzero sono disponibili al seguente link: www.swissspacemuseum.ch.

Contatto media Bossard

Alain Bollschweiler
+41 41 749 61 49
alain.bollschweiler@bossard.com

Contatto media Beyond Gravity:
Clemens Gähwiler
+41 76 319 28 58
clemens.gaehwiler@beyondgravity.com

Contatto media Swiss Space Museum:
Guido Schwarz
+41 78 707 19 42
schwarz@swissspacemuseum.ch

Informazioni su Bossard

Il Gruppo Bossard è un partner strategico leader per soluzioni di fissaggio e assemblaggio industriale per clienti OEM in tutto il mondo e offre competenze comprovate nei servizi di ingegneria e logistica.

Bossard è stata fondata a Zug nel 1831. Oggi, aziende locali e multinazionali si affidano alle competenze di Bossard per aumentare con successo la loro produttività. Da Bossard, questo concetto e promessa al cliente è chiamato “Proven Productivity”. Include l'ottimizzazione dei processi e la riduzione delle scorte per aumentare l'efficienza e la produttività. Bossard svolge anche un ruolo pionieristico nell'allestimento di strutture produttive intelligenti come parte dell'Industria 4.0.

Con 2.925 dipendenti che lavorano in 82 sedi in 32 paesi in tutto il mondo, il Gruppo Bossard ha raggiunto un fatturato di 1.153,8 milioni di CHF nell'anno finanziario 2022. Bossard è quotata alla SIX Swiss Exchange.

Informazioni su Beyond Gravity

Beyond Gravity (precedentemente RUAG Space), con sede a Zurigo, Svizzera, è la prima azienda spaziale a combinare una mentalità da startup, agilità, velocità e innovazione con decenni di esperienza e qualità comprovata. Circa 1600 dipendenti in 12 sedi in sei paesi (Svizzera, Svezia, Austria, Germania, USA e Finlandia) sviluppano e producono prodotti per satelliti e veicoli di lancio con l'obiettivo di far progredire l'umanità e consentire l'esplorazione del mondo e oltre. Beyond Gravity è il fornitore preferito di strutture per tutti i tipi di veicoli di lancio e leader in prodotti satellitari selezionati e per costellazioni nel settore New Space. Nel 2021, l'azienda ha generato un fatturato di circa 319 milioni di CHF. Maggiori informazioni su: www.beyondgravity.com/en

Informazioni sul James Webb Space Telescope

Il James Webb Space Telescope è il telescopio spaziale più grande, potente e complesso mai costruito. Webb svelerà i misteri del nostro sistema solare, osserverà mondi remoti e altre stelle e studierà le misteriose strutture e origini del nostro universo e il nostro posto in esso. Webb è un programma internazionale guidato dalla NASA e dai suoi partner, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Canadese (CSA). (Fonte: NASA)

Icona di storia di successo

Progettare elementi di fissaggio per un razzo

Jürgen Eixler, Head of Engineering di Bossard AG, spiega cosa rende speciali gli elementi di fissaggio per questa applicazione spaziale e come Bossard ha affrontato la sfida.

Leggi di più