Digitalizzazione

Costruire una supply chain solida con soluzioni smart

Le interruzioni della catena di approvvigionamento stanno diventando sempre più comuni a causa di pandemie globali, conflitti commerciali o disastri naturali. Molte aziende faticano a tenere il passo. Come è possibile rendere più solida la supply chain?

Nave cargo con container colorati attraccata in un porto, assistita da rimorchiatori, con gru e container impilati sullo sfondo.

Contattate un esperto

Perché la stabilità della supply chain è fondamentale

La pandemia ha messo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento. Le aziende hanno dovuto affrontare ritardi, carenze e costi imprevisti, rendendo evidente la necessità di adottare un approccio più efficiente nella gestione della supply chain.

I problemi riscontrati non riguardavano solo la pandemia. McKinsey ha identificato quattro tipi di interruzioni a cui le aziende devono prepararsi: guerre commerciali, eventi climatici, pandemie e attacchi informatici. Alcuni di questi casi sono rari ma tutti sono reali. Un'azienda può aspettarsi in media un'interruzione significativa della catena di approvvigionamento ogni 3,7 anni.

Per avere successo, le aziende devono adottare sistemi digitali intelligenti che offrano flessibilità, visibilità e controllo.

Le perdite maggiori possono essere causate da fattori esterni imprevisti e non frequenti e devono quindi essere prese in considerazione. La pandemia ha dimostrato che gli eventi eccezionali sono rari ma reali e che le aziende devono tenerne conto.

McKinsey Global Institute

Come costruire una supply chain più solida

Nel mondo di oggi la digitalizzazione è la soluzione ovvia a queste sfide. "Digitalizzazione della supply chain" non è solo una frase ad effetto. Secondo SupplyChain Magazine processi digitalizzati possono far crescere l'efficienza del 4,1% all'anno e i ricavi del 2,6%.

Se siete agli inizi del vostro percorso di digitalizzazione, il numero di soluzioni sul mercato potrebbe essere disorientante. Ecco alcune considerazioni chiave da valutare quando esaminate potenziali sistemi e processi digitali:

1. Archivio dati

Avrete bisogno di un sistema che vi permetta di collegare i dati in ingresso da più fonti, che si tratti dei vostri uffici dirigenziali, degli impianti di produzione o delle strutture di R&D, e di fornire segnali in tempo reale. Ciò ridurrà il tempo impiegato per la ricerca e la compilazione di dati conservati in vari formati e posizioni, aumentando di conseguenza il tempo dedicato all'analisi e alla pianificazione delle strategie.

2. Rete aziendale integrata

Avrete bisogno di un sistema che consenta ai vostri fornitori, partner, produttori, distributori e rivenditori di accedere a questi dati rilevanti su un cloud, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Ciò consentirà a tutti gli stakeholder principali, interni ed esterni all'azienda, di valutare le opzioni strategiche con maggiore rapidità e di prendere decisioni basate su segnali di dati in tempo reale.

3. Introduzione di 'Control Towers'

Avrete bisogno di un sistema che vi permetta di creare delle "Control Towers", ovvero dei team che abbiano accesso a tutti i dati di spedizione e inventario, agli strumenti analitici necessari per diagnosticare i problemi e eseguire i test e l'autorità per risolvere i problemi non appena si verificano. Quando hanno accesso a strumenti aggiuntivi di intelligenza artificiale, le vostre control towers permetteranno alla vostra azienda di scomporre i dati in arrivo, evidenziare cambiamenti critici nelle variabili della supply chain e prescrivere le soluzioni necessarie per prevenire o mitigare i cambiamenti nella domanda.

In definitiva, avrete bisogno di una soluzione completa in grado di fornire la visibilità dei dati end-to-end necessaria per una supply chain flessibile ed efficiente.

Bossard

Diagramma di Smart Factory Logistics con icone che rappresentano il riconoscimento automatico della domanda, la gestione degli ordini, la consegna e il rifornimento, nonché la spedizione consolidata in un layout circolare.

Esempio di un sistema smart di gestione dell'inventario che potenzia il sistema di gestione della supply chain.

La nostra soluzione Smart Factory Logistic aiuta le aziende a gestire in modo efficace l'inventario, migliorando la visibilità della supply chain e riducendo le inefficienze, grazie all'automazione e al monitoraggio dei dati in tempo reale. Il risultato è un'operazione più agile ed economicamente vantaggiosa che aiuta a ridurre al minimo le interruzioni. Ecco come funziona:

  • Configurazione del sistema: sensori integrati e sistemi intelligenti vengono installati presso i vostri impianti di produzione per monitorare i livelli di stock e l'utilizzo in tempo reale.
  • Gestione degli ordini senza interruzioni: il sistema prevede automaticamente la domanda, effettua gli ordini di rifornimento e garantisce che i componenti vengano consegnati just in time, riducendo al minimo l'intervento manuale e l'errore umano.
  • Consegne consolidate: gli ordini vengono raggruppati per ridurre i costi di trasporto e l'impatto ambientale.
  • Rifornimento al punto d'uso: i componenti vengono consegnati direttamente nel punto in cui sono necessari sul vostro impianto di produzione, risparmiando tempo, spazio e sforzi di movimentazione.

Vantaggi di una supply chain digitalizzata

Questo servizio end-to-end semplifica le operazioni e porta l'agilità in primo piano nel vostro processo di produzione. Le aziende che utilizzano Smart Factory Logistics sperimentano:

  • Fino al 60% di riduzione dei costi di gestione dell'inventario
  • 70% di miglioramento nell'accuratezza dei dati di inventario
  • 50% di riduzione del tempo speso per l'emissione dei materiali
  • Maggiore visibilità del flusso dei materiali e dei segnali di domanda

Questo approccio vi preparerà adeguatamente per eventuali interruzioni future. Le informazioni sui dati in tempo reale permettono di essere sempre aggiornati sulla supply chain e di reagire più rapidamente, minimizzando così gli impatti negativi in caso di potenziali problemi.

Un albero solitario si erge tra vaste dune di sabbia ondulate sotto un cielo limpido, con colline distanti all'orizzonte in scala di grigi.

Scopri di più

White Paper per una supply chain stabile e performante

Non fatevi cogliere impreparati dalle criticità. Costruite oggi una supply chain più intelligente e resiliente. Scaricate il white paper gratuito.

Scarica ora