Focus sul settore

Affidabilità dei sistemi di fissaggio nell'elettromedicale – Quando zero guasti è l'unica opzione

In sala operatoria non c'è spazio per gli errori. Dalle luci chirurgiche agli scanner MRI, ogni componente deve funzionare perfettamente. Per i produttori di dispositivi elettromedicali, l'affidabilità del fissaggio è fondamentale per la sicurezza.


Dispositivi medici complessi in una stanza.

Avete domande sui nostri servizi?

La realtà degli ambienti ad alto rischio

Le apparecchiature elettromedicali operano in condizioni che combinano vibrazioni, cicli di sterilizzazione e rigorosi standard igienici. I componenti sono esposti a calore, disinfettanti e movimento continuo. Un singolo componente allentato può compromettere la precisione delle immagini nei sistemi diagnostici o interrompere l'alimentazione negli strumenti chirurgici. Il costo di un guasto va oltre la riparazione perché influisce sulla sicurezza del paziente e sulla fiducia nel marchio. È letteralmente una questione di vita o di morte.

Dispositivi elettromedicali in sala operatoria

Requisiti per gli elementi di fissaggio nel settore elettromedicale

Gli elementi di fissaggio per questo settore devono quindi soddisfare i più elevati requisiti meccanici e chimici. Devono mantenere una tenuta salda sotto carichi dinamici, resistere alla corrosione causata da agenti detergenti e mantenere una forza di serraggio stabile attraverso un uso ripetuto.

Garantire l'affidabilità in ogni collegamento

Le nostre soluzioni di fissaggio per dispositivi elettromedicali sono progettate per eliminare la manutenzione non pianificata e garantire prestazioni costanti. Ogni tecnologia svolge una funzione specifica nella protezione delle apparecchiature di precisione dall'usura e dalle vibrazioni:

  • Viti di sicurezza e anti-allentamento creano collegamenti durevoli senza la necessità di elementi di bloccaggio aggiuntivi. La loro elevata forza di serraggio e l’affidabilità di processo riducono i tempi di assemblaggio, impedendo al contempo l’allentamento causato dalle vibrazioni.
  • Rondelle di sicurezza e anti-allentamento aggiungono un ulteriore livello di sicurezza mantenendo il carico di serraggio attraverso molti cicli operativi. Sono facili da installare e hanno una comprovata resistenza sia alle vibrazioni che alla corrosione.
  • Per alloggiamenti e involucri in plastica, le viti per avvitamento diretto per plastica creano collegamenti resistenti direttamente nei materiali termoplastici. La loro geometria della filettatura ottimizzata riduce lo stress e garantisce una durata duratura.
  • Quando si lavora con telai o pannelli metallici, le viti per avvitamento diretto per metallo consentono un fissaggio rapido senza fori pilota, riducendo i tempi di produzione ed eliminando la necessità di elementi di fissaggio separati.
  • Componenti aggiuntivi come anelli di ritenzione e bulloni a strappo mantengono le parti mobili saldamente in posizione anche in presenza di forti sollecitazioni di taglio e di trazione. Essi garantiscono l’allineamento e la resistenza strutturale in applicazioni con coppie elevate.
Icona di qualità

Precisione attraverso qualità verificata

Tutte queste tecnologie sono supportate da sistemi di qualità certificati. Le operazioni di Bossard nel settore medicale e del Life Science soddisfano gli standard ISO 13485 per la fornitura di elementi di fissaggio e assemblaggio utilizzati nei dispositivi medici. Laboratori di prova in tutto il mondo, inclusi diversi accreditati secondo ISO IEC 17025, verificano che ogni elemento di fissaggio soddisfi i più elevati standard meccanici, geometrici e chimici. Ciò garantisce tracciabilità e piena conformità per i produttori che non possono permettersi tempi di fermo.

Nel settore sanitario, le prestazioni si misurano sui risultati dei pazienti, non su metriche di produzione. Il nostro ruolo è garantire che ogni soluzione di fissaggio contribuisca all'affidabilità, conformità e fiducia nella tecnologie medicali.

Simon Law, Vice President Sales & Marketing, Bossard Asia Pacific

Conclusione

Nel settore medicale e del Life Science, l'affidabilità non è mai un opzione. Dalle sale operatorie ai laboratori diagnostici, ogni dispositivo deve garantire precisione, durata e conformità normativa in condizioni di uso continuo. L'integrità meccanica supporta direttamente la sicurezza del paziente e la fiducia clinica.

Combinando materiali resistenti alla corrosione, soluzioni di fissaggio a prova di vibrazione e test verificati, Bossard aiuta i produttori di dispositivi elettromedicali a progettare per prestazioni a lungo termine e aspettative di zero guasti. Quando le viti dipendono dalla tecnologia, anche i componenti più piccoli diventano il fondamento della fiducia.

Icona medicale e di laboratorio

Elementi di fissaggio per il settore medicale

Scoprite le soluzioni di fissaggio per dispositivi medicale e le apparecchiature per il Life Science: sistemi diagnostici, attrezzature chirurgiche e strumenti di laboratorio.

Scopri di più