Tecnologia del fissaggio

Viti autofilettanti per plastica: come scegliere quella giusta

Scoprite quali sono gli aspetti da tenere in considerazione quando si utilizzano viti autofilettanti in materiali plastici.


Una vite di assemblaggio diretta per plastica su sfondo bianco.

Cosa sono le viti autofilettanti?

Le viti autofilettanti possono formare i propri filetti mentre vengono inserite nel materiale di base. Con la plastica, questo richiede un profilo di filetto appositamente progettato. Le viti autofilettanti utilizzate con l'acciaio, ad esempio, potrebbero causare tensioni residue nella plastica che potrebbero compromettere l'integrità strutturale dell'assemblaggio. Potete evitare questo problema con viti autofilettanti specificamente progettate per applicazioni in plastica che offrono maggiore flessibilità e consentono un rapido assemblaggio dei componenti con meno elementi di fissaggio.


Icona delle viti

Acquistate viti autofilettanti per plastica online

Sfogliate il nostro assortimento di viti per avvitamento diretto per la plastica e ordinate subito i vostri elementi di fissaggio online.

Vai a eShop

Come scegliere le viti autofilettanti giuste per la plastica

Quando si prendono in considerazione le viti autofilettanti, il primo passo è decidere quale tipo è più adatto alla vostra specifica applicazione. In generale, le viti autofilettanti per plastica sono classificate in due categorie: formatura del filetto e taglio del filetto.

Per scegliere la categoria di vite giusta, è importante comprendere il tipo di plastica in cui si sta fissando: termoplastica o termoindurente.

Viti per formatura del filetto per plastica

Le viti per formatura del filetto funzionano generalmente meglio nei materiali termoplastici. Non producono scarti perché la plastica spostata per creare il filetto rifluisce nella radice del filetto, risultando in un adattamento molto sicuro.

Ad esempio, ecosyn® plast è un'ottima opzione per una vite per formatura del filetto per plastica. Queste viti sono progettate per penetrare facilmente nel materiale senza causare stress. Altri vantaggi delle viti ecosyn® plast includono:

  • Bassa coppia di serraggio e alta coppia di strappo
  • Alta coppia di rottura e resistenza alla trazione
  • Eccellente sicurezza contro le vibrazioni
  • Basso rischio di crepe nel materiale di base
  • Nessun assestamento dell'assemblaggio dovuto a un eccessivo rilassamento del materiale plastico

Viti per taglio del filetto per plastica

Le viti per taglio del filetto sono progettate per materiali termoindurenti. Queste viti rimuovono il materiale perché hanno bordi taglienti. Le viti per taglio del filetto hanno un angolo di fianco più piccolo per ridurre la coppia di installazione aumentando l'area di superficie, il che si traduce in una maggiore forza di estrazione.

Consigli sull'utilizzo degli elementi di fissaggio

Per domande sulle viti autofilettanti o assistenza nella scelta di un collegamento, contattateci. I nostri esperti offrono consulenze tecniche e test di assemblaggio nei nostro laboratori.


Donna in abbigliamento da lavoro che tiene una vite in mano

Contattateci per saperne di più

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.