Storie di successo

Soluzioni di fissaggio ingegnerizzate innovative per un sistema POS in farmacia

Per l'ultima generazione del sistema POS di JDM Innovation per il settore sanitario, abbiamo ottimizzato le soluzioni di fissaggio. Scoprite come la collaborazione è stata cruciale per il successo del prodotto.

Disegno di una soluzione di montaggio per display per un sistema di punto vendita in farmacia

Meccanica dello schermo complessa

L'azienda svedese JDM Innovation GmbH sviluppa da 35 anni sistemi di punti vendita per il mercato del life science e sanitario. Oggi, più di 12.000 sistemi POS sono installati nel mercato farmaceutico tedesco. Per ADGKAi, l'ultima generazione, Bossard Germany/Southco sono stati coinvolti come partner nello sviluppo della meccanica dello schermo, dall'idea del prodotto alla produzione in serie.

La facilità d'uso era al centro dei requisiti posti ad ADGKAi: il display POS doveva essere facile da regolare per il personale della farmacia in base alle proprie esigenze personali, pur consentendo di mantenere il contatto visivo con il cliente. Un altro aspetto cruciale era la capacità di carico del supporto del display. Idealmente, la sua meccanica per impieghi gravosi doveva durare per tutta la vita del POS della farmacia senza richiedere alcuna manutenzione. Infine, il design doveva essere elegante, senza ingombro di cavi.

Due sistemi JDM point-of-sale per il mercato farmaceutico su un bancone di vendita, visti dal retro.

Sviluppo congiunto per ottimizzare la funzionalità

Per creare questo prodotto altamente specifico per il cliente, i nostri ingegneri sono stati coinvolti nel processo di sviluppo di ADGKAi fin dall'inizio. Il supporto del display è stato progettato per avere due bracci dotati di affidabile tecnologia di Southco® in modo che gli utenti potessero regolare e posizionare continuamente il display touch. Le braccia sono montati a sinistra e a destra come telaio di supporto sulla piastra di base, e due adattatori inclinabili tengono il display in posizione nella parte superiore.

Il passaggio dei cavi tra lo schermo e l'elettronica nella piastra di base si è rivelato particolarmente impegnativo. Tuttavia, JDM ha optato per la soluzione difficile: internamente, attraverso i bracci e il giunto inclinabile regolabile. Durante il processo di implementazione, abbiamo trovato un equilibrio tra le esigenze di spazio e la funzionalità utilizzando elementi guida adeguati per prevenire qualsiasi sfregamento dei cavi.

Tre diversi sistemi di punto vendita per il mercato sanitario da JDM Innovation

Stretta collaborazione come fattore di successo

La stretta collaborazione fin dalle prime fasi del processo di sviluppo è stata cruciale per il successo di questa soluzione altamente personalizzata. In definitiva, l'interazione tra competenza tecnica e il nostro pacchetto completo di servizi per costi, organizzazione e costi operativi ha reso possibile il supporto display ADGKAi in questa forma.