Controller e fonte di energia

Il controller è il cuore del sistema SWS. Controlla l'energia di saldatura e il movimento del perno. Consente inoltre il monitoraggio del processo, inclusa la documentazione in tempo reale. La fonte di energia può essere assegnata a cinque uscite di saldatura, garantendo così alta efficienza ed economia.
Alimentatore

Le gruppi di alimentazione garantiscono una separazione a basso impatto dei perni di saldatura e un'alimentazione affidabile. Il processo di alimentazione può quindi essere completamente monitorato e controllato in base agli eventi.
Testa di saldatura

La testa di saldatura è adatta per applicazioni in acciaio, saldatura assistita da gas per materiali in alluminio e CrNi, e acciai ad alta resistenza. È possibile una saldatura a basso spruzzo. A seconda delle esigenze, diverse opzioni possono essere selezionate individualmente per le applicazioni.
Pistola per saldatura a perni

Le pistole di saldatura manuali sono disponibili per applicazioni semi-automatiche e manuali. Tutte le pistole Tucker® utilizzano un motore lineare e dispongono di un sensore ad angolo retto integrato, che contribuisce alla qualità della saldatura.
Le pistole di saldatura a perni Tucker consentono la saldatura sia dell'acciaio che dei materiali assistiti a gas come l'alluminio o i materiali CrNi e gli acciai ad alta resistenza.
Opzioni aggiuntive per l'attrezzatura

Offriamo tecnologie e opzioni aggiuntive per migliorare i tuoi processi produttivi e soddisfare requisiti complessi. Sono disponibili numerose estensioni al sistema Tucker SWS, tra cui:
- Il sistema di pulizia delle superfici CleanJet, ad esempio, nelle applicazioni in alluminio
- Deviatori di perni TSD per ridurre il numero di strumenti di saldatura
- La stazione di pulizia TCS aumenta la durata degli strumenti di saldatura
- Pacchetti di tubi e sistemi di instradamento dei cavi riducono gli intervalli di manutenzione
- Strumenti di test dei perni