- 고객에게 공급하는 것
- 제품을 생산하는 방법
- 협력사들과 협력하는 방법
ISO 26000이 대표하는 것에 대한 주시
우리는 조직적인 경영이, 조직이 조직의 사회적 책임에 대한 결정과 활동에서 비롯된 파급효과에 대한 책임을 갖는 것이 가능하게 하는 매우 핵심적인 요소임을 알고 있습니다.
보싸드 자체조직 내에서 뿐만 아니라, 우리의 경영에 관계하는 확장된 영역에서도 마찬가지 입니다.
보싸드는 노동환경, 환경적인 행동 그리고 사회적인 행적에 대한 책임을 설정하는 방법에 대한 정책을 가지고 있습니다. 추가적으로, 협력사들의 윤리강령에 대한 규정된 외부적인 요구사항을 가지고 있습니다.
보싸드는 인권을 존중합니다. 우리와 관계된부분 내에서, 외부뿐만이 아니라 보싸드 내부도 마찬가지 입니다. 우리는 아동 노동뿐만이 아니라 어떤종류의 강제된 노동이나 강요된 노동과 거리가 멉니다.
우리는 모든 법적인 의문를 준수합니다. 추가적으로 우리회사의 경영은 ISO 26000. 으로 사회적 책임을 포함합니다. 그것은 우리자신의 행동에 대한 책임을 가질 뿐만이 아니라 우리의 사업에 직접적인 영향을 끼치는 관계에도 강력한 책임을 가진다는 것을 의미합니다. 우리는 전세계에서 구매를 하고 우리의 모든 공급사들은 경영윤리, 환경적인 행동 그리고 노동복지에 대해서 높은 표준과 일치해야 합니다. 우리는 환경과 사람들에 대해서 존중할 때 비즈니스를 하는 것이 분명하고 우리는 정기적으로 우리의 사업을 관찰합니다. 공급사들은 사회적이고 환경적인 책임에 대한 규율을 포함하고 있는 공급사 윤리강령에 서명이 요구됩니다.
보싸드는 공공적이고 정치적인 영역에서 반부패, 책임감 있게 관여해 일하고, 지적재산권과 사회적으로 책임감있는 행동을 존중하고 공정하게 경쟁하여 일합니다.
보싸드는 우리의 결정과 행동들이 환경에 언제나 파급효과를 끼친다는 것을 알고 있습니다. 우리는 각 지역의 법과 ISO 14001. 표준을 준수함으로써 우리자신의 프로세스와 기술들로 환경을 보호합니다. 환경적인 문제는 각 지역과 글로벌로 연결되어 있습니다. 우리는 우리의 공급자들에게도 전체적인 환경적 파급효과를 줄이기 위해, 유사한 체계를 활용할 것을 요구하고 있습니다.우리는 환경과 환경에 해로운 영향을 끼치는 물질들과 원재료들의 정보를 업데이트하고 있습니다. 글로벌과 지역적인 지침으로 REACH, RoHS PFOS등에 명시된 물질들은 즉시 다루어집니다.
보싸드는, 보싸드가 위치하는 사회의 발전에 기여하기를 소망합니다. 우리는 언제나 지역의 문화와 법을 존중하는 보싸드의 가치에 따라 행동하고 있습니다. 보싸드가 지역의 주주들과 살고 있는 사람들에게 일자리를 제공하고, 교육센터를 운영하는 것 만큼이나 지역사회는 보싸드에게 중요합니다.