2026년 8월 24일

Oliver Heer Ocean Racing 항해 일정 안내

2026년 9월 1일, Bossard의 기술력과 함께 대서양을 가로지르는 The Ocean Race Atlantic이 뉴욕에서 시작됩니다.

2026년 9월 1일, Bossard의 기술력과 함께 대서양을 가로지르는 The Ocean Race Atlantic이 뉴욕에서 시작됩니다.

보트와 크루

Vendée Globe 완주자 Oliver Heer는 The Ocean Race Atlantic에서 솔로 항해에서 벗어나 팀과 함께하는 새로운 도전에 나섭니다. 「Embrace the Challenge」호에는 올림픽 세일러 Marie Riou, 오프쇼어 레이스 베테랑 Liz Wardley, 퍼포먼스 분석가 Lincoln Dews, 온보드 리포터 Patrick Condy 등 다양한 경험을 갖춘 국제적인 팀이 함께합니다.

레이스: The Ocean Race Atlantic

The Ocean Race Atlantic 2026은 포일링 IMOCA 클래스가 참가하는 대서양 횡단 레이스입니다. 길이 18m의 오프쇼어 레이싱 요트에는 ‘포일(foils)’이라고 불리는 측면 날개가 장착되어 있습니다. 포일은 고속 주행 시 보트의 선체를 물 위로 일부 들어 올려 물과의 마찰 저항을 줄이고, 요트가 더욱 빠르게 항해할 수 있도록 합니다. 이를 통해 요트는 파도를 가르며 마치 물 위를 날아가는 듯한 속도로 항해할 수 있습니다.

세계 정상급 6개 팀이 참가하며, Team Malizia의 Boris Herrmann, Francesca Clapcich, Kojiro Shiraishi 등의 선수들이 경쟁을 펼칩니다. 10개국 이상에서 모인 약 30명의 세일러와 리포터가 이번 레이스에 참가합니다.

이번 레이스가 특히 주목받는 이유는 지속적으로 남녀 혼성으로 구성된 크루가 참가하는 최초의 오프쇼어 레이스라는 점입니다. 참가 규정에 따라 각 팀은 여성 2명과 남성 2명, 그리고 온보드 리포터 1명으로 구성되어야 하며, 팀당 최소 2개 국적의 구성원이 포함되어야 합니다. 이는 엘리트 스포츠에서 성평등을 실현하기 위한 의미 있는 시도입니다.

News | Oliver Heer Ocean Racing OHOR | Message The Ocean Race Atlantic

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

항로: 뉴욕 – 로리앙

이번 레이스에서는 50년 역사상 처음으로 중간 기항 없이 단일 구간으로 레이스가 진행됩니다. 2026년 9월 1일, 각 팀은 뉴욕에서 출항해 유럽을 향합니다.

전설적인 대서양 횡단 항로는 꾸준히 항해 기록이 경신되어 온 것으로 유명합니다. 선수들은 북대서양을 가로질러 약 3,200해리를 항해하게 되며, 가을철 저기압과 아조레스 고기압의 영향으로 실제 항해 거리는 약 3,200~3,500해리에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 출항 후 첫 48시간은 기상 조건에 맞춰 순조롭게 출발하고 초반 레이스에서 유리한 위치를 확보하는 데 있어 매우 중요한 시간으로 여겨집니다.

첫 번째 IMOCA 요트들은 ‘대양 항해의 수도’로 불리는 로리앙 라 바즈(Lorient La Base)에 9월 9일경 도착할 것으로 예상됩니다.

실시간으로 함께하세요!

Oliver Heer와 그의 팀의 항해를 가까이에서 지켜보고, Bossard 로고가 대서양을 가로지르는 여정에 함께 응원을 보내주세요. 레이스 주최 측의 실시간 레이스 현황(Live Ticker)은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.