Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

보싸드 글로벌 구매조직의 일부가 됨

보싸드 협력업체 등록에 관심을 가져 주셔서 대단히 감사 드립니다. 상장 기업으로서, 당사는 당사의 모든 고객들에게 경쟁력 있는 조건에 최적화된 제품을 공급하고자 합니다. 이것이 당사가 엄격하게 선별한 제조사들과만 함께 하는 이유입니다.


자격을 갖춘 제조사들은 당사의 핵심성공요인 중 하나입니다. 장기적인 제휴 관계를 지속하기 위한 주요 요소들은 다음과 같습니다:

  • 경쟁력 있는 제조사
  • 품질 및 서비스 지향적
  • 납기 준수
  • 풍부한 경험과 필수 인증 보유

보싸드 공급사 선택과정

당사의 구매 프로세스는 전문성, 공정성 및 장기적 관계, 성공적인 협력 등을 기반으로 합니다. 보싸드는 표준 프로세스 ISO 9001에 의거하여 신규 협력업체들을 선정합니다. 이러한 절차를 통해 당사 뿐 아니라 협력업체도 위험을 최소화할 수 있습니다.

 

다음의 승인 프로세스를 참고하세요. 당사와의 협업을 원하신다면, 설문지를 작성해서 보내주세요. 


 

1단계

해당 양식을 다운로드하여 작성하세요. 작성이 완료되면, 해당 양식을 bmf@bossard.com 계정으로 보내주세요.

설문지 접수와 동시에, 당사의 공급시장연구 부서가 귀하께 연락을 취할 것입니다.

 
 Step 2

합의된 내용에 따라, 최종 입찰 조건을 보내주세요.

 
 Step 3

해당 입찰 조건이 당사 규정에 부합될 경우, 귀하에게 샘플 제출을 요청드릴 것입니다.
제출된 샘플에 대하여, 품질 및 기능성 검사가 진행될 것입니다.

해당 샘플이 검사를 통과할 경우, 당사는 시험 발주를 진행합니다.

 
 Step 4

상기 시험 발주도  품질 검사 대상입니다.

주요 어플리케이션의 경우, 현장 실사가 요구됩니다.

해당 어플리케이션이 모든 심사 절차를 통과할 경우, 해당 업체는 공식 보싸드 그룹 협력업체로 선정됩니다.