Bossard 조립 체결 기술 컨설팅 문의하기
Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅 문의를 원하신다면 하기 양식에 따라 문의 사항을 작성해주십시오. 확인 후 빠른 시일 내에 답변드리겠습니다.
산업
철도 산업의 체결류는 고품질과 안전을 보장하는 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 경량화 소재의 활용이 증가함에 따라 철도 조립 공정의 효율성을 높이고 비용을 절감하는 것이 핵심 과제가 되고 있습니다.

또한, 신속한 생산과 효율적인 유지보수가 필수적이며, 이를 위해 특수한 체결 솔루션이 필요합니다. Bossard는 이러한 철도 산업의 다양한 요구를 충족하기 위해 최고 수준의 안전 및 품질 기준을 만족하는 맞춤형 체결 솔루션을 제공합니다.
Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅 문의를 원하신다면 하기 양식에 따라 문의 사항을 작성해주십시오. 확인 후 빠른 시일 내에 답변드리겠습니다.

철도 차량의 공급 장치는 승객의 편안함을 보장하는 동시에 유지보수 및 점검이 신속하게 이루어질 수 있도록 설계되어야 합니다. 이를 위해 체결 부품은 신속하게 교체할 수 있어야 하며, 조립 및 분해가 용이하고 반복 사용이 가능해야 합니다. 또한, 안전하고 간편하게 장착할 수 있어야 합니다.

철도 차량의 차체는 구조적 안정성과 신뢰성이 필수적이며, 승객의 안전을 보장하기 위해 엄격한 안전 기준을 충족하는 고강도 소재가 사용됩니다. 또한, 조립 및 분해가 용이해야 하며, 우수한 부식 저항성을 갖춰야 합니다.

대차는 철도 차량의 핵심 구성 요소로, 주행 안정성, 유지보수 용이성, 그리고 승차감을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 따라서, 체결 부품은 진동 방지, 내식성, 극한 온도 변화에 대한 내성을 갖추고 있어야 하며, 조립 체결력을 지속적으로 유지할 수 있어야 합니다.

수하물 선반, 손잡이, 좌석, 접이식 테이블 등은 일상적인 사용에서 반복적인 마모를 견뎌야 합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 다양한 소재에 적용 가능한 체결 솔루션을 제공합니다. 또한, 디자인과 기능성을 고려한 경량화 설계가 가능합니다.

전력 공급 시스템의 체결 부품은 최고 수준의 안전 기준을 충족해야 하며, 강력한 체결력과 더불어 화재 방지 기능이 필수적입니다. 따라서, 체결 솔루션은 내식성, 진동 저항성, 효과적인 화재 보호 기능을 갖춰야 합니다.
입증된 생산성을 위한 100만개 이상의 품질 높은 표준품과 브랜드 화스너, 특수 체결 부품 및 맞춤형 화스너 공급
체결 노하우와 최첨단 CAD 빅데이터를 통해 조립 또는 샘플 제작 시 최적화된 솔루션 제안
ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소의 품질 테스트 서비스 제공
각 산업에서 요구되는 다양한 품질 및 안전 기준을 충족하는 맞춤형 솔루션 제공
80개 이상의 전 세계 글로벌 공급 네트워크를 통해 신속한 배송과 납기 기한 준수
재고 및 C-Parts 관리를 위한 스마트 솔루션과 시스템 제안