전공정 장비 속 보이지 않는 체결 과제
노광(Lithography), 식각(Etching), 증착(CVD) 시스템과 같은 반도체 웨이퍼 제조 장비는 고진공 및 극고온의 가혹한 환경에서 가동됩니다. 이러한 환경에 사용되는 체결류는 반복되는 공정 사이클 속에서도 갈링 현상을 방지하고, 파티클 발생을 원천 차단하며, 정밀한 체결 토크 값을 유지해야 합니다. 기존의 일반 하드웨어는 미세 진동, 부식, 또는 소재 부적합성으로 인해 파손될 수 있으며, 이는 곧 장비 오염, 막대한 다운타임 비용 발생, 그리고 치명적인 수율 손실로 직결됩니다.
현장의 엔지니어들은 진공 인터페이스나 챔버 마운트 부위의 아주 작은 결함도 생산 지연의 도화선이 될 수 있음을 잘 알고 있습니다. 오염되거나 마모된 체결류를 교체하는 작업은 상당한 시간과 비용이 소요될 뿐만 아니라, 교체 후 장비 재교정 및 클린룸 재인증 절차를 반드시 거쳐야 하기 때문입니다.
Bossard는 반도체 OEM 장비 제조사와의 밀접한 협업 및 특화된 제품 개발을 통해 이러한 기술적 과제들을 완벽히 해결해 왔습니다.