스마트 재고관리

TCO (총소유비용)

TCO의 개념과 Bossard의 솔루션을 통해 총 소유 비용을 절감할 수 있는 방법에 대해 소개해드립니다.

Bossard 솔루션을 통한 TCO 절감

TCO 정의

TCO(Total Cost of Ownership, 총소유비용)는 구매 또는 투자 시 단순한 구매 가격뿐만 아니라, 자산의 전체 수명 주기 동안 발생하는 모든 직·간접 비용을 종합적으로 분석하는 비용 평가 기법입니다.

기업은 고객 및 공급자 관점 모두에서 TCO 모델을 활용하여, 보다 정량적이고 전략적인 의사결정을 내릴 수 있습니다. TCO는 자산의 획득, 조립, 생산, 보관, 유통, 유지보수, 폐기에 이르기까지 전 과정의 비용을 포함합니다.

이를 통해 가시적인 비용뿐 아니라, 숨겨진 비용까지 사전에 식별할 수 있습니다.

TCO 기원과 발전

TCO 개념은 20세기 초부터 다양한 형태로 활용되어 왔으며, 현대적인 TCO 모델은 1987년 Gartner Group이 IT 인프라 비용 분석을 위해 공식화한 것이 시초입니다.

이후 제조, 물류, 조달, 서비스 등 다양한 산업 분야로 확산되며, 전문 분석 프레임워크 및 소프트웨어 도구와 함께 전 세계적으로 널리 채택되고 있습니다.

항공우주 맞춤형 체결 솔루션

TCO는 어디에 활용할 수 있나요?

TCO는 범용적이고 확장성 높은 분석 도구입니다. 예를 들어, 개인은 자동차 구매 시 TCO를 고려할 수 있고, 기업은 ERP 시스템 도입, 설비 투자, 공급망 전략 수립 등 다양한 의사결정에 TCO를 적용할 수 있습니다.

Bossard는 TCO 개념을 C-Parts (나사, 너트, 와셔 등 고빈도 소형 체결 부품) 관리에 적용하여, 공급망 비용 절감 및 운영 프로세스 최적화를 지원합니다.

TCO 분석이 제공하는 주요 이점

TCO는 다음과 같은 방법으로 시간과 인건비를 절약하는 데 도움이 됩니다:

  • 시간 및 인건비 절감 → 반복 작업 및 수작업 프로세스 최소화
  • 공급업체 비교의 객관성 확보 → TCO 기반 정량 분석으로 최적의 파트너 선정 가능
  • 비용 구조의 투명화 → 숨겨진 비용 항목을 식별하고 개선 기회 도출
  • Make or Buy 의사결정 지원 → 사내 생산 vs 외주 전략 수립 시 합리적 판단 근거 제공
  • 경제적 주문량(EOQ) 산출 기반 제공 → 재고 비용 최적화를 위한 데이터 기반 의사결정 가능

TCO의 간접적 효과

  • 조직 내 커뮤니케이션 및 협업 강화 → 동일한 데이터 기반의 의사결정으로 부서 간 혼선 최소화
  • 공급업체와의 협상력 향상 → TCO 분석 결과를 협상 자료로 활용하여 조건 개선 유도
  • 제품 개발 및 영업 전략 수립에 기여 → 고객 관점에서의 TCO 반영으로 제품 포지셔닝 및 경쟁력 확보

TCO 구성요소: 6가지 핵심 비용 범주

TCO 분석은 일반적으로 다음 두 가지 수준으로 구성됩니다:

  1. 비용 범주(Cost Categories)
  2. 비용 요소 또는 유발 요인(Cost Elements / Cost Drivers)

상황에 따라 구성 요소는 달라질 수 있으나, Ellram & Siferd(1993)의 연구에 따르면 다음과 같은 6가지 대표 비용 범주가 자주 활용됩니다:

생산 비용 절감

가격

제품 신뢰성 확보

품질

관리

관리

실시간 재고관리 시스템

공급

기술 자료

서비스

커뮤니케이션

커뮤니케이션

TCO 도입 시 발생할 수 있는 주요 과제

TCO는 대부분의 비즈니스 환경에서 강력한 분석 도구로 작용하지만, 조직 내에서 생소하게 인식될 경우 도입 과정에서 여러 도전 과제가 발생할 수 있습니다.

다른 회사의 총 소유 비용 모델 복사  

가장 흔한 실수는 다른 기업의 TCO 모델을 그대로 복사해 적용하려는 시도입니다. TCO는 기업의 운영 환경, 제품 구조, 공급망 특성에 따라 달라지므로, 자체 상황에 맞는 맞춤형 모델링이 필수적입니다. 이러한 이유로 Bossard는 표준 TCO 모델을 제공하지 않습니다.

그 외 고려해야 할 요인

  • 직원 교육 부족: TCO 개념에 대한 이해 부족은 내부 저항을 유발할 수 있습니다.
  • 프로세스 변경 필요성: 기존 운영 방식이 TCO 기반으로 재설계되어야 할 수 있습니다.
  • 조직 문화와의 충돌: 변화에 대한 내부 갈등이나 보수적인 문화와 충돌 가능성
  • 데이터 부족: 비용 요소 분석에 필요한 정량적 데이터 및 시스템 인프라가 부족할 수 있습니다.
  • 평가 소요 시간: TCO 분석은 다양한 부서 간 협업과 시간 투입이 요구됩니다.

출처: Ellram, L. M., & Siferd, S. P. (1993). Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost of Ownership Concept.

총소유비용(TCO) 절감

총 소유 비용 (TCO) 절감을 위한 15-85의 법칙

전체 비용 중 물류 및 엔지니어링 부문에서 50% 이상의 비용 절감이 가능합니다. 이처럼 비용 절감이 가능한 부분에 대하여 Bossard는 15-85 법칙을 적용하여 전체 생산 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

자세히 알아보기