도전과제 : 내구성 테스트를 통과하지 못한 체결류
사용자 안전과 직결되는 자전거 핸들바는 높은 수준의 내구성을 요구합니다. 최근 한 고객 사례에서 규격상 결함이 없는 고강도 나사가 반복적으로 파손되며 엄격한 안전 기준을 충족하지 못하는 난관에 봉착했습니다. 기존 공급업체조차 명확한 원인을 규명하지 못한 상황에서, Bossard는 나사의 기계적 특성과 소재 데이터, 그리고 체결 환경의 변수까지 심층 분석했습니다.
성공 스토리
자전거 핸들바의 내구성과 체결 안정성은 제품 안전을 결정하는 핵심 요소입니다. Bossard의 ecosyn® grip 나사는 엄격한 동적 조건에서 검증된 풀림방지기술로, 자전거의 안전성과 내구성을 향상시키는 신뢰할 수 있는 체결 솔루션입니다.

사용자 안전과 직결되는 자전거 핸들바는 높은 수준의 내구성을 요구합니다. 최근 한 고객 사례에서 규격상 결함이 없는 고강도 나사가 반복적으로 파손되며 엄격한 안전 기준을 충족하지 못하는 난관에 봉착했습니다. 기존 공급업체조차 명확한 원인을 규명하지 못한 상황에서, Bossard는 나사의 기계적 특성과 소재 데이터, 그리고 체결 환경의 변수까지 심층 분석했습니다.
파단면 분석을 통해 확보한 결정적 단서는 정적 하중이 아닌, 반복적인 진동과 부하가 가해지는 동적 환경에서의 피로 파괴(Fatigue Failure)였습니다. 단순 규격 준수만으로는 해결할 수 없었던 이 난제를 위해, Bossard 엔지니어들은 체결 기술 응용 분야의 풍부한 노하우를 바탕으로 근본적인 개선안을 도출했습니다.
피로 강도 극대화와 응력 집중 완화, 그리고 풀림 방지 효과까지 고려한 최적의 설계를 제안함과 동시에, 조립 공정의 효율성까지 놓치지 않았습니다. 결과의 객관성을 확보하기 위해 글로벌 공인 인증 기관인 SGS에 동적 테스트를 의뢰하였고, 그 결과 엄격한 BS EN 14766 표준을 완벽히 통과하며 ecosyn® grip 나사를 통해 문제를 해결했습니다.
Bossard 엔지니어링 팀의 정밀한 진단과 ecosyn® grip 솔루션의 도입은 단순한 부품 교체 그 이상의 가치를 창출했습니다. 고강도 나사의 피로 저항 문제를 근본적으로 해결함으로써, 고객사의 제품은 엄격한 동적 내구성 테스트를 가뿐히 통과하고 수천만 달러 규모의 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있었습니다.
또한, 기존의 복잡한 2부품 조립 구조를 단일 방지 나사로 혁신하여 조립 시간과 비용을 20%~30%까지 획기적으로 단축했습니다. 이는 부품 단가를 넘어 조립 공정 전체의 효율성을 극대화하고, 체결 장치의 총 소유 비용(TCO)을 낮추는 진정한 'Value Discovery'의 결과입니다.
Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅 문의를 원하신다면 하기 양식에 따라 문의 사항을 작성해주십시오. 확인 후 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.