특수한 품질 요구사항을 충족하는 체결 부품
Beyond Gravity와의 협업을 통해 Bossard는 어떤 제품을 공급했으며, 어떻게 사용되었나요?
Jürgen Eixler: Bossard는 Beyond Gravity에 100만 개 이상의 부품을 공급했으며, 물류 시스템과 엔지니어링 서비스를 통해 프로젝트 개발도 함께 지원하고 있습니다. Bossard는 단순한 표준 제품(예: 나사, 너트 등)뿐만 아니라 Beyond Gravity를 위해 특별 제작된 맞춤형 제품도 다수 공급하고 있습니다.
Beyond Gravity 프로젝트에서는 모든 부품이 특정한 요구 사항을 충족해야 하며, 각 부품은 미션의 성공을 위해 매우 중요한 역할을 합니다.
예를 들어, 볼록핀(Ball Lock Pins)이라는 특수 핀은 Ariane 미션의 페이로드 페어링(payload fairings)에 사용됩니다. 이 핀은 위성 보호 캡슐이 대기권을 벗어난 후 분리되도록 설계된 부품으로, 위성을 발사 중 손상 없이 보호하고, 이후 임무 수행을 가능하게 합니다.
우주에 가기 위한 핵심 과제는 ‘경량화’
Beyond Gravity를 위한 체결 부품을 설계할 때 가장 어려운 점은 무엇이었나요?
Jürgen Eixler: 우주로 향하는 데 있어 가장 중요한 과제 중 하나는 무게를 최소화하는 것입니다. 페이로드의 무게가 무거울수록 더 많은 에너지가 소모되기 때문에, 가능한 한 가볍게 설계하는 것이 필수적입니다. 이를 위해 Bossard는 원자재의 출처부터 고품질을 철저히 검증하며, 제조사의 인증서도 꼼꼼히 확인합니다. 항공우주 부품 개발에 사용할 수 있는 제조사는 매우 제한적이기 때문에, 신뢰성과 품질 보증이 무엇보다 중요합니다.
Jürgen Eixler: Bossard는 Beyond Gravity 프로젝트를 위해 수차례의 마찰 테스트를 수행합니다. 이는 Ariane 프로젝트에서 주로 사용되는 티타늄 소재 때문인데, 티타늄은 강철보다 훨씬 가볍고 다양한 우주 응용 분야에 적합한 금속입니다. 하지만 티타늄은 철도 등 일반 산업에서 널리 사용되는 아연 도금 나사와는 달리 사용 사례가 적고, 이에 따른 코팅 성능에 대한 정보도 제한적입니다.
따라서 체결 시 어떤 접촉 면에서 마찰이 가장 크게 발생하는지를 파악하고, 정확한 토크 값을 산출하여 적절한 예압을 확보하는 것이 핵심입니다. 이는 마찰이 체결 시 작용하는 힘의 약 80%에 영향을 미치기 때문입니다. 이러한 정밀한 테스트를 통해 Bossard는 Beyond Gravity가 보다 안전하고 경량화된 우주 미션을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
조립 설계 컨설팅까지 포함된 종합 엔지니어링 지원
조립 설계 컨설팅은 어떤 방식으로 이루어지나요?
Jürgen Eixler: Bossard는 조립 체결 기술 컨설팅을 통해 고객의 제품 설계 초기부터 함께 참여해 제품 최적화 및 적용성 검증을 지원합니다. 또한, 다양한 애플리케이션을 위한 품질 테스트 서비스와 적절한 체결 토크 등을 교육하는 조립 기술 전문 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 마지막으로 Bossard는 제조 현장을 방문해 실제 조립 과정, 사용 도구 등을 점검하여 전체 조립 생산 프로세스를 분석합니다.
항공우주 산업을 위한 신뢰할 수 있는 파트너, Bossard
고객이 Bossard와 협업함으로써 얻는 주요 이점은 무엇인가요?
Jürgen Eixler: Bossard는 ‘원스톱 솔루션(One-stop-shop)’을 제공합니다. 예를 들어, 마트에서 다양한 제품을 한 번에 구매하듯이, 고객이 Bossard에 와서 “이런 스크류나 너트가 필요하다”고 요청하면, Bossard는 이에 대한 정확한 해결책을 신속하게 제공합니다. 이를 통해 고객은 시간과 자원을 절약할 수 있습니다.
또한 Bossard는 대부분의 경쟁업체가 보유하지 못한 전문 엔지니어링 서비스와 스마트팩토리 로지스틱스 시스템을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 고객에게 정확한 제품을, 적시에, 필요한 장소에 공급함으로써 재고 부족이나 납기 지연 없이 안정적인 공급이 가능합니다.
Jürgen Eixler: Bossard는 항공우주 산업에서 높은 성장 가능성을 확인하고 있으며, 이미 이 분야의 핵심 파트너로 자리잡고 있습니다. 향후에도 시장 확대와 함께 지속적으로 입지를 강화해 나갈 계획입니다. 최근에는 유럽우주국(ESA)의 차세대 발사체인 Ariane 6 프로젝트에 사용되는 페이로드 페어링용 체결 부품을 공급하게 되었으며, 앞으로도 Beyond Gravity를 포함한 항공우주 산업 전반에서 중요한 역할을 수행해 나갈 예정입니다.