기업 소개
C&S Electric Limited(C&S)는 인도 스위치기어 산업을 선도하는 상위 4대 기업 중 하나로, 버스바(Busbar) 시장에서는 50% 이상의 점유율을 확보하고 있는 대표적인 기업입니다. 또한 인도 최대의 스위치기어 수출업체로서, 다음과 같은 분야에 사용되는 다양한 전기 및 전자 제품을 공급하고 있습니다.
- 발전 설비
- 전력 분배 시스템
- 제어 시스템
- 보호 장치
- 전력 설비
성공 스토리
Bossard는 C&S Electric Limited (C&S) 버스바 생산을 위한 맞춤형 전기 및 전자 부품 솔루션을 제공하여 특정 요구 사항 및 품질 기준을 충족시켰습니다.

C&S Electric Limited(C&S)는 인도 스위치기어 산업을 선도하는 상위 4대 기업 중 하나로, 버스바(Busbar) 시장에서는 50% 이상의 점유율을 확보하고 있는 대표적인 기업입니다. 또한 인도 최대의 스위치기어 수출업체로서, 다음과 같은 분야에 사용되는 다양한 전기 및 전자 제품을 공급하고 있습니다.
C&S는 스위치기어 및 제어 장치에 대해 상세한 기술 문서가 부족한 상태였으며, 기본 치수 도면만 보유하고 있었습니다. 인도 델리에 위치한 본사에서 여러 차례 회의를 거친 후, Bossard는 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 총 19종의 맞춤형 체결 부품이 필요하다는 결론을 내렸습니다.
Bossard의 엔지니어들은 고객과의 수차례 회의를 통해 구체적인 요구사항을 명확히 정리하고, 이를 바탕으로 스위치기어 및 제어 장치용 체결 부품의 도면을 설계했습니다. 그 결과, 원래 요구되었던 19개의 체결 부품 중 9개는 Bossard의 카탈로그 제품으로 대체 가능하다는 사실을 확인하였습니다.
나머지 10개 부품은 설계 도면을 기반으로 별도로 생산되었으며, 맞춤형 설계 부품으로서 고객의 최종 승인을 성공적으로 획득했습니다. 이를 통해 C&S는 향후 품질 검사 및 유지보수 시 활용할 수 있는 공식 도면을 확보하게 되었고, 각 제품에 대한 체계적인 관리가 가능해졌습니다.
Bossard 엔지니어링 팀이 우리 요구에 맞는 부품을 개발하는 데 큰 도움을 주셔서 감사드립니다. 향후 프로젝트에서도 지속적인 기술 협업이 이루어지길 기대합니다.
Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅 문의하기