브로슈어

스테인리스강 체결 부품의 갈링(Galling) 현상

갈링 현상의 원인과 갈링 현상으로 인한 나사산 손상, 오버토크, 조립 불량 등의 문제 해결 방법에 대해 설명합니다.

갈링(Galling)은 스테인리스강, 알루미늄, 티타늄 등 고내식성 금속 체결 부품에서 자주 발생하는 마찰 유착 현상으로, 체결 중 나사산이 서로 달라붙어 파손이나 고착을 유발하는 치명적인 조립 불량 원인입니다.

특히 스테인리스강(Stainless Steel)은 우수한 내식성에도 불구하고, 높은 마찰 계수로 인해 갈링에 매우 취약합니다. 이로 인해 체결 시 나사산 손상, 토크 과부하, 조립 실패 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

핵심 내용

본 브로슈어에서는 갈링의 발생 메커니즘을 중심으로, 다음과 같은 주요 내용을 다룹니다:

  • 스테인리스강 및 나사산 갈링의 원인 분석
  • 윤활제 적용을 통한 마찰 저감 및 체결 안정성 확보
  • 표면처리 기술을 활용한 갈링 현상 예방 전략
  • 설계 최적화를 통한 응력 집중 완화
  • 갈링 현상 방지를 위한 재료 선택 및 조립 조건 관리

스테인리스 스틸 화스너의 갤링 현상 원인과 해결 방법

브로슈어 다운로드

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항