브로슈어

체결 부품의 수소취성

수소취성의 원인과 수소 침투 메커니즘, 응력 집중 영역에서의 균열 발생 조건, 수소취성 방지에 관련된 기술적인 내용을 설명합니다.

수소 취성(Hydrogen Embrittlement), 또는 수소 유기 균열(Hydrogen-Induced Cracking)은 체결 부품이 조립 후 수 시간에서 수일, 혹은 수주 후에 예고 없이 파손되는 현상으로, 고장 예측이 어려운 잠재적 리스크입니다. 이 현상은 일반적인 공정 중 검사나 출하 품질검사 단계에서는 검출이 거의 불가능하기 때문에, 실제 사용 환경에서 문제가 발생한 후에야 인지되는 경우가 많습니다. 그 결과, 대규모 리콜, 막대한 비용 손실, 브랜드 신뢰도 하락이라는 심각한 후폭풍으로 이어질 수 있습니다.

핵심 내용

본 브로슈어에서는 수소 취성의 발생 메커니즘부터 예방 전략까지, 체결 부품 설계 및 품질 관리 관점에서 다음과 같은 핵심 내용을 다룹니다.

  1. 수소 취성의 정의 및 발생 원인
  2. 수소의 유입 경로 : 전해 도금, 산세정, 용접 등 제조 공정 중 수소 침투
  3. 고응력 영역으로의 수소 확산 및 축적
  4. 결정립계, 비금속 개재물, 전위 등 수소 트랩(Trap) 메커니즘
  5. 임계 수소 농도 도달 시 파단 발생 메커니즘
  6. 수소 제거 열처리(Hydrogen Relief Baking) 및 예방 공정 설계
  7. 수소 취성 검출을 위한 비파괴 검사(NDT) 및 품질 보증 절차

수소 취성의 원인과 예방 방법

브로슈어 다운로드

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항