브로슈어
볼트풀림현상의 원인과 풀림방지기술
진동, 열 팽창, 외부 하중에 의한 풀림현상과 풀림방지를 위한 혁신적인 체결 기술을 소개합니다.
풀림현상은 일반적으로 금속 재료의 열처리 과정에서 나타나는 현상으로, 금속을 연하게 만들고 내부 응력을 제거하는 것을 의미합니다. 또한, 볼트나 너트 체결 시 진동, 열팽창, 외부 충격이나 하중의 영향으로 인해 체결력이 약해지거나 느슨해지는 현상을 일컫기도 합니다. 풀림현상은 제품의 안전성과 수명에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.
본 브로슈어에서는 나사 풀림을 방지하기 위한 풀림방지 핵심 기술 요소와 적용 전략을 소개하며, 접합부 설계 시 고려해야 하는 트라이볼로지(Tribology) 및 기계적 설계 원칙을 다룹니다.
핵심 내용
- 나사 고정 기술 : 프리베일링 토크 너트, 폴리머 패치, 접착 패치, 프리코트, 나일록패치, 록타이트 등 기술에 대한 설명
- 마찰력 향상 : 플랜지 헤드, 톱니형 헤드, 리브드형 헤드, 풀림방지와셔를 통한 마찰력 증대 풀림 방지 기술
- 정확한 접합 설계 : 적절한 클램프 길이(Clamp Length)와 토크 관리(Torque Control)를 통한 동적 환경에서의 체결부 안전성 유지