브로슈어
화스너 표면처리 선택을 위한 7가지 팁
다양한 산업 환경에서는 제품의 안전성, 내식성, 그리고 기능적 성능이 매우 중요합니다. 이 브로슈어에서는 이러한 요구를 충족하기 위해 적용할 수 있는 고내식성 체결 부품의 표면처리 기술에 대해 설명합니다.
적절한 표면처리는 체결 부품의 부식 방지, 기계적 신뢰성 유지, 그리고 장기적인 유지보수 비용 절감에 중요한 역할을 합니다. 각 기술의 특성과 적용 조건을 정확히 이해하면 제품의 수명과 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다.
핵심 내용 (7가지 팁)
- 안전성 확보: 잘못된 표면처리는 체결 부품의 조기 파손이나 구조적 결함을 초래할 수 있습니다.
- 내식 성능: 표면처리 방식에 따라 염수 분무 시험(Salt Spray Test) 결과가 크게 달라집니다.
- 취급 손상 저항성: 물리적 충격이나 마찰에도 보호 성능을 유지할 수 있어야 합니다.
- 조인트 신뢰성: 표면처리는 체결 부품의 기계적 강도와 안정성을 유지하는 데 기여합니다.
- 조립 적합성: 코팅 두께나 마찰계수가 체결 시 토크-장력(Torque-Tension) 관계에 영향을 주지 않아야 합니다.
- 공급 가능성: 선택한 표면처리 방식이 양산 일정과 조달 요건을 충족할 수 있어야 합니다.
- 비용 효율성: 성능과 예산 사이의 균형을 고려한 비용 대비 효과(Cost-Performance Ratio)가 중요합니다.