부식에 관한 자주 묻는 질문 (FAQs)
파스너가 부식되는 이유는 무엇입니까?
대부분의 사람들이 경험하는 부식은 금속이 수분과 산소에 노출될 때 발생합니다. 수분은 전해질 역할을 하여 금속 표면에서 전기화학적 반응이 일어나도록 만듭니다. 부식이 발생하고 진행되는 방식은 금속의 종류에 따라 달라지며, 오염 물질, 이종 재료의 조합, 표면 보호 처리, 체결부 설계 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 이러한 요소들은 부식의 진행 속도와 심각도를 결정하는 중요한 역할을 합니다.
금속은 부식될 때 어떤 변화가 일어날까요?
부식은 금속에 다양한 형태의 손상을 일으킬 수 있습니다. 금속 표면이 점진적으로 소모될 수도 있고, 작지만 깊은 국부 부식(피트)이 형성될 수도 있으며, 균열 발생을 촉진할 수도 있습니다. 특히 일부 고강도 강재에서는 수소가 재료 내부에 축적되어 수소취성(Hydrogen Embrittlement)을 유발할 수 있습니다. 이 경우 표면 손상이 거의 없거나 전혀 보이지 않더라도 시간이 지난 후 갑작스러운 파손이 발생할 수 있습니다.
부식은 항상 녹(Rust)의 형태로 나타날까요?
그렇지 않습니다. 적갈색 녹은 철(iron)과 강철(steel)에서 나타나는 대표적인 부식 생성물 중 하나에 불과합니다. 부식은 표면 전체에 균일한 손상을 일으킬 수도 있고, 발견하기 어려운 국부 부식(pitting)이나 균열(crack)의 형태로 나타날 수도 있습니다.
체결부의 부식을 어떻게 예방할 수 있을까요?
엔지니어는 호환 가능한 재질과 표면 처리(Coating)를 선택하고, 수분이 축적되지 않도록 설계하며, 배수 및 환기 성능을 개선하고, 접합면을 청결하게 유지하는 한편, 중요한 체결부를 점검할 수 있도록 접근성을 확보함으로써 부식을 줄일 수 있습니다. 최적의 대책은 사용되는 재질, 설치 환경, 그리고 적용 분야의 기계적 요구사항에 따라 달라집니다.
부식은 어느 정도의 습도에서 시작될 수 있나요?
부식은 일반적으로 상대습도 약 60% 이상에서 시작될 수 있습니다. 또한 염분, 대기 오염물질, 그리고 환기가 제한된 환경은 부식 위험을 더욱 높일 수 있습니다. 이는 부품이 비나 고인 물에 직접 노출되지 않더라도 부식이 발생할 수 있음을 의미합니다.
어떤 종류의 부식이 체결부에 영향을 미칠 수 있나요?
체결부에는 다양한 형태의 부식이 발생할 수 있으며, 대표적으로 전면 부식, 틈새 부식, 갈바닉 부식, 공식, 입계 부식, 그리고 응력 부식 균열 등이 있습니다. 어떤 부식 메커니즘이 발생하는지는 사용된 재료의 조합, 습기 노출 정도, 표면 상태, 구조적 형상, 그리고 기계적 응력과 같은 요인에 따라 달라집니다.