Length Converter
길이 변환기
길이 변환기를 통해 총 68가지 이상의 길이 단위를 정밀하게 변환하여 측정 오차를 줄이고, inch, cm, m, mile, foot, yard 등의 단위를 쉽게 변환할 수 있습니다.
Torque Unit Converter
토크 변환기
토크 변환기는 정확한 체결 토크 설정을 위한 단위 간 변환 도구이며, N, dyne, K·f, oz·f 등의 단위를 쉽게 변환할 수 있습니다.
Pressure Unit Converter
압력 변환기
압력 변환기를 사용하여 bar, mb, psi, pa 등의 단위를 쉽게 변환하고 체결 안정성을 확보할 수 있습니다.
Force Converter
힘(Force) 변환기
힘 변환기를 사용하여 N, dyne, K·f, oz·f 등의 단위를 쉽게 변환하고, 서로 다른 단위 체계 간의 하중 값을 정확하게 계산할 수 있습니다.
Hardness Converter
경도 변환기
브리넬(HB), 로크웰(HR), 비커스(HV) 등 비합금강, 저합금강, 주철에 대한 경도 대 경도 또는 경도 대 인장강도 값 변환이 가능합니다.
Metric–Inch Fastener Converter
미터-인치 화스너 사양 변환기
미터-인치 화스너 사양 변환기를 사용하면 나사의 단위를 상호 변환할 수 있으며, 규격, 기계적 성질, 강도 등의 정보도 함께 확인할 수 있습니다.