온라인 계산기 및 변환기

너트 계수 및 툴 정확도를 고려한 토크 및 예비 하중 - 미터

미터 나사를 사용할 때, 너트 계수를 활용해 조임 토크와 예비 하중을 계산할 수 있습니다. 이 계산에서는 공구의 정확도와 예비 하중의 변동성도 함께 고려해야 합니다.

디지털 토크 렌치를 사용하는 사람. 작은 디스플레이에 토크가 표시됩니다. 흐릿한 배경에는 철도 건설 공장에서 기차가 보입니다.

너트 계수 및 툴 정확도를 고려한 토크 및 예비 하중 - 미터 계산 방식

계산기는 공식 T = K × Fmean × d를 기반으로 하며, 여기서 (T)는 조임 토크, (K)는 너트 계수, (d)는 볼트의 명목 직경, (Fmean)는 프리로드로, 렌치 정확도에 따라 달라집니다. 너트 계수 K는 재료, 표면 마감, 도금, 코팅 및 윤활제와 같은 다양한 요소를 고려합니다.

계산 결과를 바탕으로 설계 최적화하기