기술 정보 다운로드

Mechanical Properties for Screws
인장 강도, 항복 강도 또는 경도는 정확히 무엇일까요? 해당 기술 자료를 통해 나사와 관련된 주요 기술 용어의 모든 정의를 알려드립니다.

해당 기술 자료에는 다음과 같은 정의가 포함되어 있습니다.
인장강도는 나사가 파단되지 않고 견딜 수 있는 최대 축 방향 하중을 의미합니다. 실물 크기의 나사로 시험할 경우 항복강도를 정확하게 측정하기 어렵기 때문에, 일반적으로 ISO 898-1에 따라 절삭 가공된 시험편을 통해 항복강도 및 파단 후 연신율을 측정합니다. 단, 스테인리스 나사 A1 ~ A4 등급(ISO 3506)은 예외적으로 실물 나사에서 측정합니다.
항복강도는 소재가 영구 변형 없이 견딜 수 있는 최대 응력을 의미합니다. 특히 연성이 큰 재질에서는 명확한 항복점이 존재하지만, 경도가 높은 재질에서는 0.2% 비례한계(Rp0.2)를 대신 사용합니다. 화스너 체결 시 발생하는 하중이 항복강도 또는 Rp0.2를 초과하지 않도록 설계해야 합니다.
파단 시 연신율 A [%]는 파단된 시험편의 영구 늘어난 길이를 원래 길이에 대한 비율로 나타낸 값입니다. 단, 스테인리스 나사(A1~A4)의 경우 ISO 3506에 따라 실물 나사를 대상으로 측정합니다.
경도는 재료 표면에 침투하려는 시험체에 대한 저항력입니다. 나사의 경도 측정에는 다음과 같은 표준 시험 방법이 사용됩니다.
비커스 경도 HV: ISO 6507
시험체: 피라미드형 침자 사용 – 모든 경도 범위 측정 가능
브리넬 경도 HB: ISO 6506
시험체: 구형 침자 사용
로크웰 경도 HRC: ISO 6508
시험체: 원추형 침자 사용
비커스 경도테스트는 나사에 사용되는 전 범위의 경도 측정이 가능하다는 장점이 있어 일반적으로 널리 활용됩니다. 자세한 내용은 ISO 898 Part 1을 참조하십시오.
경도 값 변환을 원하신다면 Bossard의 온라인 경도 변환 도구를 통해 비합금 및 저합금 강철과 주철의 경도-경도 또는 경도-인장 강도 값을 변환할 수 있습니다.
노치 충격 인성(KV 값)은 나사 표면 근처에서 채취한 시편을 펜듈럼 충격 시험기로 일격 파괴하여 측정한 에너지 값(J)입니다. 이 수치는 금속 조직, 제조 공정, 불순물 포함량 등을 평가하는 데 활용되며, 계산용 수치로는 사용되지 않습니다.
탈탄화는 강철 표면에서 탄소가 손실되는 현상을 의미합니다. 기계적 성질에 직접적인 영향을 미치며, 관련 기준은 ISO 898-1을 참조하십시오.