Expert Test Services

품질 테스트 서비스

다양한 체결 기술 분야에서 최고의 품질 기준을 충족하는 것은 중요한 조건입니다. Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.

Bossard 품질 테스트 서비스

Bossard의 품질 테스트 서비스를 통해 샘플 테스트와 제품 품질의 표준화를 실현할 수 있습니다. ISO 및 IEC 17025 인증을 받은 Bossard 엔지니어링 연구소는 최신 측정 및 시험 설비를 갖추고 있어, 정밀한 제품 검사와 정확한 품질 측정이 가능합니다.

Overlay
Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅

장점

모바일 앱을 통한 현장 중심 재고관리

검증된 테스트 결과를 바탕으로 최적의 체결 솔루션 선택

특수 코팅 제품

신속하고 정밀한 테스트

제품 신뢰성 확보

최고 품질 기준 충족

Expert Test Services 소개

ATE | Expert Test Services - How does it work?

품질 테스트 서비스를 통해 고품질과 안전을 보장하는 방법에 대해 소개해드립니다.

문의하기

시제품 개발 및 검증을 위한 테스트가 필요하신가요?

기본 테스트 외에도 고객 맞춤형 테스트 절차를 제공합니다. Bossard의 기술 전문가와 상담하여 요구에 적합한 최적의 테스트 방법을 찾아보세요.

Overlay
Bossard의 조립 체결 기술 컨설팅

Bossard의 전 세계 연구소 위치

Bossard는 전 세계 16개의 시험 연구소 네트워크를 운영하며, 규제 요건 충족과 최적의 성능 확보를 위한 종합적인 테스트 서비스를 제공합니다. 그 중 4개의 시험 연구소는 국제적으로 인증된 테스트를 수행할 수 있는 공식 인증을 보유하고 있습니다.

최첨단 시험 연구소인증을 보유한 시험 연구소

품질 테스트 서비스 관련 문의사항

인증 테스트와 비인증 테스트의 차이점은 무엇인가요?

인증된 테스트와 비인증된 테스트 모두 제품 품질 향상에 기여합니다. 인증 테스트는 공인 시험 기관에서 품질 관리 시스템을 갖추고 공식 인증 기관으로부터 인정받은 시험 연구소에서 수행됩니다.

Bossard는 인증 테스트를 제공하나요?

네, Bossard는 자체 시험소에서 인증 테스트를 제공합니다. 스위스, 중국, 미국, 싱가포르에 위치한 시험소에서 국제 표준 ISO/IEC 17025에 따라 인증된 테스트를 수행합니다.

Bossard의 품질 인증서를 어디서 확인할 수 있나요?

Bossard의 모든 품질 인증서는 다운로드 센터에서 확인하실 수 있습니다.

Bossard 시험소에서 테스트를 의뢰해야 하는 이유는 무엇인가요?

테스트는 체결부 또는 화스너의 불량 위험을 사전에 방지하는 중요한 과정입니다. 품질 테스트 서비스를 통해 고품질과 안전을 보장하여 제품의 신뢰성을 유지한다면, 장기적으로 브랜드의 신뢰성 또한 유지할 수 있습니다.

관련 정보