Bossard – 염수 분무 시험 전문 시험소

Bossard는 체결 기술 및 재료 공학 분야의 오랜 경험을 바탕으로, 고객의 요구에 맞춘 부식 시험 컨설팅 및 시험 서비스를 제공합니다. 요청 시, ISO 9227 기준에 따른 NSS 시험을 자체 시험소에서 수행해 드립니다.
Salt Spray Test
Bossard는 체결 기술 및 재료 공학 분야의 오랜 경험을 바탕으로, 고객의 요구에 맞춘 염수분무시험 서비스를 제공합니다. 요청 시, ISO 9227 기준에 따른 NSS 시험을 Bossard 기술 연구소에서 수행해 드립니다.

비, 습도, 배기가스, 에어로졸 등 다양한 환경 요인은 시간이 지남에 따라 제품 내 부품에 영향을 미칩니다. 이러한 외부 물질이 금속 표면을 공격하면 부식 현상이 발생하며, 이는 체결 부품이나 구조물의 기능 저하로 이어질 수 있습니다.
따라서, 공인 시험기관에서 부식 시험을 수행하는 것을 권장합니다. 이를 통해 재현 가능한 시험 결과를 확보하고, 부식 방지 설계의 취약점을 파악하여 사전 대응이 가능하며, 결과적으로 제품의 신뢰성과 수명을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 부식은 녹(Rust) 또는 파티나(Patina)로 알려져 있지만, 기술적으로는 훨씬 더 다양한 형태가 존재합니다. 부식은 금속이 환경과 전기화학적 반응을 일으키며, 그 결과로 재료의 물성이 변화하고, 부품 또는 시스템 전체의 기능이 저하될 수 있습니다. 발생 위치 및 원인에 따라 다음과 같은 유형으로 구분됩니다:

Bossard는 체결 기술 및 재료 공학 분야의 오랜 경험을 바탕으로, 고객의 요구에 맞춘 부식 시험 컨설팅 및 시험 서비스를 제공합니다. 요청 시, ISO 9227 기준에 따른 NSS 시험을 자체 시험소에서 수행해 드립니다.
Bossard의 기술 연구소에서는 다양한 부식 분석 시험을 수행하여 부품의 내식성(Corrosion Resistance)을 평가합니다. 장기 내구성 시험은 실제 수명 주기 동안 진행되므로 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 이에 따라, 시험실에서는 표준화된 가속 부식 시험을 통해 단기간 내에 비교 가능한 결과를 도출합니다.
가장 널리 사용되는 시험 방법 중 하나는 중성 염수 분무 시험(NSS, Neutral Salt Spray Test)으로, ISO 9227 기준에 따라 수행됩니다. 이 시험에서는 염화나트륨(NaCl) 용액을 일정 시간 동안 시험편에 분사하여 내식성을 평가합니다. 경우에 따라 1,000시간 이상 진행되며, 모든 시험은 ISO 9227의 조건을 엄격히 준수하여 재현성과 신뢰성을 확보합니다.
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.