Hardness Test
경도 시험 - 재료 물성 평가의 핵심 절차
경도 시험은 다양한 산업 분야 및 연구개발(R&D) 현장에서 재료의 기계적 특성을 평가하고, 품질을 보증하기 위한 필수 시험입니다. Bossard는 첨단 시험 장비와 전문 기술력을 바탕으로 정밀한 경도 시험 서비스를 제공합니다.

경도 시험이란?
경도 시험은 재료 표면에 정해진 형상의 압입체(Indenter)를 규정된 하중으로 눌러 변형 깊이 또는 자국 크기를 측정함으로써, 재료가 외부 힘에 얼마나 저항하는지(경도)를 평가하는 시험입니다. 이를 통해 재료가 단단하고 취성적인지, 혹은 연성과 인성이 있는지를 판단할 수 있으며, 해당 재료가 특정 용도에 적합한지 여부를 결정하는 데 활용됩니다.
경도 시험은 자동차 산업, 건설 및 토목, 항공우주, 기계 및 설비 제조, 금속 가공 및 제강, 자동화 및 정밀 부품 산업 등 다양한 주요 산업 분야에서 활용되고 있습니다.
경도 시험의 원리
경도 시험은 재료 표면에 정해진 형상의 압입체를 규정된 하중으로 눌러 압입 자국의 크기를 측정하고, 이를 바탕으로 재료의 경도(Hardness Value)를 산출하는 방식입니다. 자국이 작을수록 재료의 경도가 높다는 것을 의미하며, 이를 통해 재료가 단단하고 취성적인지, 혹은 연성과 인성이 있는지를 평가할 수 있습니다. 시험 목적과 재료 특성에 따라 비커스(Vickers), 로크웰(Rockwell) 등 다양한 시험 방법이 선택됩니다.
비커스 경도 시험 (Vickers Hardness Test, HV)
비커스 경도 시험은 다이아몬드 압자를 사용하여 재료의 표면에 압흔을 남기고, 압흔의 크기를 측정하여 재료의 경도를 결정하는 시험 방법입니다. 이 시험은 주로 금속 재료의 경도를 측정하는 데 사용되며, 압흔의 대각선 길이를 측정하여 경도값을 계산합니다. 비커스 경도 시험은 정사각형 바닥을 가진 피라미드형 다이아몬드 압입체를 사용하여 시편 표면에 자국을 남깁니다. 시험자는 이 자국의 두 대각선 길이를 측정하고, 그 평균값을 바탕으로 경도 값을 산출합니다. 경도 값은 항상 시험 하중과 함께 표기되며, 예를 들어 "350 HV30"은 30kgf 하중에서 측정된 비커스 경도 350을 의미합니다. 다이아몬드 압입체가 남기는 자국이 매우 작기 때문에, 이 시험법은 소형 또는 박형 금속 부품의 경도 측정에 적합합니다.
※ 비커스 경도 시험은 스위스 공인 시험소에서 인증 가능합니다.
로크웰 경도 시험 (Rockwell Hardness Test)
로크웰 경도 시험은 재료의 경도를 측정하는 방법 중 하나로, 압자를 일정한 하중으로 시료에 눌러 압흔의 깊이를 측정하여 경도를 결정합니다. 압흔 깊이가 작을수록 경도가 높다고 판단합니다. 시험자는 먼저 예비 하중(Preload)을 가해 시편 표면에 초기 침투를 유도합니다. 일정 시간 유지 후, 이때의 기준 깊이(Base Depth)를 측정하며, 이는 이후 경도 계산의 기준이 됩니다. 그 다음 본 하중(Main Load)을 추가로 가해 최종 침투 깊이를 확보한 뒤, 다시 하중을 제거하고 최종 침투 깊이를 측정합니다. 경도 값은 기준 깊이와 최종 깊이의 차이를 바탕으로 산출되며, 예를 들어 "58 HRC"는 로크웰 C 스케일에서 측정된 경도 58을 의미합니다.
※ 로크웰 경도 시험은 미국 공인 시험소에서 인증 가능합니다.
Bossard의 경도 시험 서비스
Bossard는 국제 표준에 부합하는 시험 절차를 기반으로, 고객의 요구에 맞춘 정확하고 신뢰성 높은 경도 시험을 제공합니다.
- 비커스 및 로크웰 경도 시험
- 공인 시험 성적서 및 기술 문서 발행
- 소형 정밀 부품부터 대형 구조물까지 다양한 시편 대응
Bossard 품질 테스트 서비스 문의하기
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.