Bossard의 융커 시험 및 융커 시험 장비 소개
Junker Vibration Test
Bossard는 융커 시험을 통해 제품 개발자, 설계 엔지니어, 품질 관리자에게 중요한 데이터인 나사 체결부의 진동 안전성을 평가하고, 실제 사용 조건에서 체결력이 얼마나 유지되는지를 정량적으로 분석합니다.

DIN 65151 규격에 따라 수행되는 융커 시험은, 횡방향 동적 하중(Transverse Dynamic Load)을 가해 체결력(Preload Force)의 유지 여부를 평가하는 시험입니다. 약 30초 이내에 다양한 체결 방식의 이완 저항성을 비교할 수 있으며, 설계자는 이를 통해 체결 설계의 안전성과 체결재의 성능을 객관적으로 검증할 수 있습니다.
시험 결과는 다음과 같은 정보를 제공합니다:

Bossard의 융커 시험 및 융커 시험 장비 소개
진동이 발생하는 모든 환경에서는 체결부에 높은 신뢰성이 요구됩니다.
대표적인 적용 분야는 다음과 같습니다:
이러한 환경에서는 미세 진동(Micro-Movement)으로 인해 나사가 스스로 풀릴 수 있으며, 융커시험은 이러한 위험을 사전에 검증할 수 있는 가장 효과적인 방법입니다.
시험 대상 나사를 시험 장비(Test Rig)에 장착한 후, 체결된 부품에 지속적인 횡방향 진동 하중을 가합니다. 시험 중에는 로드셀(Load Cell)을 통해 체결력을 실시간으로 측정 및 기록하며, 이를 통해 다양한 체결 방식 간의 성능 비교도 가능합니다.

성공 스토리
Bossard는 융커 시험을 통해 BMC Switzerland 제품의 안전성을 점검하고, 안전성 향상을 위한 고품질 체결 솔루션 ecosyn® grip을 개발하였습니다.
자세히 알아보기Bossard는 첨단 시험 장비와 전문 엔지니어링 역량을 바탕으로, 고객의 제품이 진동 환경에서도 신뢰성 있는 체결 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다. 품질 보증(QA) 및 제품 안전성 확보를 위한 최적의 파트너로 함께 하겠습니다.
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.