Tensile Strength and Compression

인장 시험 및 압축 시험

Bossard는 금속 및 복합 재료의 기계적 물성 평가를 위한 인장 시험 및 압축 시험을 제공합니다. 시험을 통해 항복 강도, 인장 강도, 파단 연신율 등 주요 기계적 특성을 정밀하게 측정하여 품질 보증(QA)에 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다.

Bossard의 인장 시험 및 압축 시험 테스트
ATE | Tensile Testing Machine

Bossard의 인장 시험 및 압축 시험을 통해 항복 강도, 인장 강도, 파단 연신율 등 주요 기계적 특성을 정밀하게 측정하여 품질 보증(QA)에 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다.

인장 시험은 어떻게 진행되나요?

Bossard는 다양한 시험 설비를 보유하고 있으며, 최대 600kN의 하중까지 인장 시험이 가능합니다. 예를 들어, M3~M33 규격의 볼트 및 너트에 대한 시험이 가능합니다. 시험 과정에서는 시편을 충격 없이 일정한 속도로 인장하여 파단 또는 항복점에 도달할 때까지 하중(F)과 변형량을 지속적으로 측정 및 기록합니다. 이를 통해 영구 변형이 시작되는 항복 강도와 재료가 파단되는 최대 하중(파단 강도)을 정확히 파악할 수 있습니다.

압축 시험 – 인장 시험의 반대 개념

압축 시험은 재료에 일축 압축 하중을 가하여 압축 강도, 탄성계수, 변형 거동 등 기계적 특성을 평가하는 시험입니다. 이 시험은 재료가 압축 응력 상태에서 보이는 탄성·소성 변형 특성과 파괴 거동을 분석하는 데 유용합니다.

Bossard 품질 테스트 서비스

Bossard는 체결 기술 및 재료 공학 분야의 전문성을 바탕으로, 고객의 품질 보증 및 신뢰성 확보를 위한 인장 및 압축 강도 시험을 전문 시험소에서 제공합니다. 모든 시험은 국제 표준(예: ASTM, ISO 등)에 따라 수행되며, 정확하고 신뢰할 수 있는 시험 결과를 제공합니다.

Bossard 품질 테스트 서비스 문의하기

Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.

Bossard 품질 테스트 서비스

인장 시험 및 압축 시험 문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항