Ultrasonic Preload Force
체결 안정성 확보를 위한 초음파 예압 측정 시험
Bossard는 초음파 예압 측정 시험을 통해 실제 조립 조건에서 볼트 체결부의 축력(Preload)을 정밀하게 분석함으로써, 체결 신뢰성과 구조적 안정성을 확보합니다.

초음파 예압 측정의 목적
볼트를 체결할 때 발생하는 체결력은 나사산 및 베어링 면의 마찰 계수, 조립 공구의 특성, 작업 조건 등에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 따라서, 실제 체결 시점에 정확히 얼마의 체결력이 발생했는지를 확인하는 것이 중요하며, 이를 초음파 측정 방식으로 정밀하게 파악할 수 있습니다.
초음파 예압 측정의 원리
초음파 체결력 측정은 볼트 길이 변화를 기반으로 합니다.
- 먼저, 무하중 상태의 기준 시간(Reference Time)을 측정합니다.
- 이후, 볼트를 체결한 상태에서 초음파 신호의 왕복 시간을 다시 측정합니다.
- 체결로 인해 볼트가 탄성 범위 내에서 신장되면, 신호의 전달 시간이 증가합니다.
- 이 시간 차이를 통해 정확한 체결력 수치를 산출할 수 있습니다.
이 방식은 시험실 외 현장에서도 적용 가능하며, 단, 사용된 볼트의 기준 시간 정보와 측정 장비의 보정(Calibration)이 필요합니다.
Bossard의 초음파 예압 측정 시험 서비스
Bossard는 체결 기술 및 재료 공학 분야의 전문성을 바탕으로, 고객의 실제 부품을 활용한 초음파 체결력 측정을 수행합니다. 첨단 측정 장비와 국제 표준 절차를 기반으로, 제품의 체결 신뢰성 확보 및 품질 보증(QA)을 지원합니다.
관련 자료
볼트 체결부의 체결력이 부족하거나 과도할 경우, 풀림(Loosening), 파손(Failure), 진동에 의한 이완 등의 문제가 발생할 수 있습니다. Bossard는 관련 브로슈어 및 VDI 2230 가이드라인을 통해, 정확한 체결 설계 및 계산 방법도 함께 제공합니다.
Bossard 품질 테스트 서비스 문의하기
Bossard는 ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소에서 품질 테스트 서비스를 진행하고 있습니다.