Festemidler med spesielt høye kvalitetskrav
Hvilke produkter har Bossard levert som en del av samarbeidet med Beyond Gravity, og hvordan har de blitt brukt?
Jürgen Eixler: "Vi har levert mer enn én million deler til Beyond Gravity og vi hjelper også med prosjektutvikling gjennom våre logistikksystemer og ingeniørtjenester. Bossard leverer ikke bare standarddeler, som skruer, muttere og forskjellige materialer, vi leverer også mange skreddersydde artikler, som er spesielt produsert for Beyond Gravity.
Dette gjøres for det meste i samarbeid med Beyond Gravity, som sender oss et design på en bestemt del, og vi har som mål å optimalisere denne delen med produsenten. Til slutt får kunden vår den delen de ønsker, takket være våre høykvalitetskrav. Hvert produkt er viktig i Beyond Gravity-prosjektene, da hvert element må kunne oppfylle spesifikke krav for å spille sin rolle i at hvert oppdrag blir en suksess.
Et slikt produkt er spesielle pinner – kulelåspinner – som brukes i alle nyttelastkapslene for Ariane-flyvningene. Disse pinnene er spesielt designet for å tillate den beskyttende kapselen å bryte bort fra satellitten når raketten har nådd den ytre atmosfæren. Denne prosessen er veldig viktig, da den sikrer at satellitten forblir uskadd under oppskytningsprosessen, men deretter lar det beskyttende skallet bryte opp og at satellitten så kan begynne sitt oppdrag."
Redusere vekt er en hovedutfordring når man skal til verdensrommet
Hva var utfordringene ved utforming av festemidler for Beyond Gravity?
Jürgen Eixler: "Når man skal til verdensrommet, er et av hovedmålene å redusere vekt, da hver nyttelast koster mye energi. Du må alltid prøve å redusere vekten av nyttelasten til et minimum. For å gjøre dette, starter vi med kildene til råmaterialet, og sikrer at alle materialene vi bruker er av svært høy kvalitet. Vi sjekker også alltid sertifiseringer av produsenten, da det kun er en liten gruppe produsenter vi henter fra når vi utvikler deler for luftfartsapplikasjoner."
Hvordan kan Bossard hjelpe selskapet med å møte disse utfordringene?
Jürgen Eixler: "For Beyond Gravity spesielt, tilbyr vi mange friksjonstester. Vi gjør dette fordi vi i for Ariane-prosjektene jobber med titan, som sammenlignet med andre materialer, som stål, er et veldig lett metall og derfor ideelt for mange bruksområder. For titan bruker vi spesielle belegg for å beskytte mot korrosjon og galling. Imidlertid er det begrenset kunnskap om hvordan dette belegget og materialet presterer, da titan, i motsetning til for eksempel vanlige sinkbelagte skruer, som brukes i mange industrier som jernbane, ikke er et mye brukt metall, så testene vi utfører er ekstremt viktige.
Når vi strammer skruen med skiven og mutteren, må vi vite hvilke kontaktpunkter som genererer mest friksjon. Vi utfører friksjonstestene slik at vi under bruk vet riktig moment for å oppnå riktig forspenning. Dette er en veldig viktig prosess, da friksjon påvirker rundt 80% av prosessen når man påfører moment og oppnår forspenning. Gjennom disse omfattende friksjonstestene hjelper vi Beyond Gravity med å reise til verdensrommet, så trygt og så enkelt som mulig."
Omfattende ingeniørstøtte
Hva med Design Consulting?
Jürgen Eixler: "Vi har også en ingeniøravdeling som hjelper våre kunder gjennom hele designprosessen, for å optimalisere produktet og sikre at det vil fungere i sin gitte applikasjon. Vi tilbyr også testtjenester, som sikrer at deler fungerer under visse belastninger. I tillegg kan vi tilby utdanningstjenester, som hjelper med å lære hvordan man korrekt monterer komponenter, som riktig moment å bruke. Det siste aspektet er at vi overvåker hele produksjonsprosessen, så vi drar til produksjonsanlegget for å se hvordan de monterer delene, hvilke verktøy de bruker, og herfra kan vi hjelpe med å optimalisere disse prosessene."
Bossard: En sterk partner for luftfartsindustrien
Hva er fordelene for sluttbrukeren når de jobber med Bossard?
Jürgen Eixler: "Bossard er en 'one-stop-shop'. Hvis du forestiller deg å gå til et supermarked og du trenger forskjellige typer produkter, går du dit og kjøper alt på ett sted. Dette er Bossards unike salgsargument, at kundene kan komme til oss og si 'Jeg trenger denne typen skrue eller mutter' og Bossard finner den rette løsningen for kunden – og sparer dem tid og ressurser.
En annen fordel er at sluttbrukeren har muligheten til å bruke våre ingeniørtjenester, som er en stor fordel – da de fleste av våre konkurrenter ikke har denne typen ingeniøravdeling. Vi er også veldig sterke i våre logistikksystemer. Det er gjennom disse tjenestene at vi kan hjelpe våre kunder med å finne den rette løsningen og finne de beste høykvalitetsproduktene. Vi bringer våre produkter til kunden, til rett tid og på rett sted, slik at det aldri er et problem med manglende produkter eller forsinkelser."
Hvilke muligheter ser du for Bossard i fremtiden?
Jürgen Eixler: "Vi ser et stort potensial i luftfartssektoren, og Bossard er definitivt allerede en nøkkelaktør i dette markedet. I fremtiden ønsker vi å utvide dette og dermed se frem til spennende tider og et voksende marked. Bossard har også nylig blitt bedt om å levere festemidler for nyttelastkapslene til Ariane 6, ESAs neste generasjon av oppskytningsraketter. Selskapet har til hensikt å fortsette å spille en nøkkelrolle i å levere festemidler ikke bare til Beyond Gravity, men til luftfartsindustrien som helhet."