24. august 2026

Oliver Heer setter kursen mot Atlanterhavet – og Bossard seiler med

Den 1. september 2026 starter The Ocean Race Atlantic i New York. Bossard-logoen på seil og skrog på "Embrace the Challenge" følger den sveitsiske skipperen Oliver Heer og hans internasjonale team på deres 3000+ nautiske mils reise til Lorient, Frankrike.

Oliver Heers racerbåt seiler på havet.

Båten og mannskapet

Vendée Globe-fullførereren Oliver Heer bytter fra soloeventyreren til lagmodus for The Ocean Race Atlantic. Om bord på "Embrace the Challenge" er et erfaren internasjonalt mannskap som inkluderer den olympiske seileren Marie Riou, offshore-veteranen Liz Wardley, ytelsesanalytikeren Lincoln Dews, og ombordreporteren Patrick Condy.

Løpet: The Ocean Race Atlantic

The Ocean Race Atlantic 2026 er et transatlantisk løp for foilende IMOCA-klasse. De 18 meter lange offshore-racingbåtene er utstyrt med laterale vinger – kjent som foiler – som løfter båten delvis ut av vannet ved høye hastigheter. Dette reduserer motstanden, gjør båtene raskere og lar dem nesten fly over bølgene.

Seks verdensklasselag vil konkurrere, inkludert navn som Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich og Kojiro Shiraishi – rundt 30 seilere og reportere fra mer enn ti nasjoner.

Det som gjør dette løpet spesielt er at det er det første offshore-løpet med konsekvent blandede mannskap. Reglene krever to kvinner og to menn om bord, pluss en ombordreporter og minst to nasjonaliteter per lag – et sterkt signal for likestilling i eliteidrett.

News | Oliver Heer Ocean Racing OHOR | Message The Ocean Race Atlantic

YouTube-samtykke påkrevd

Denne videoen er hostet av YouTube og krever at markedsføringsinformasjonskapsler aksepteres. Vennligst aksepter markedsføringsinformasjonskapsler for å se innholdet.

Ruten: New York – Lorient

For første gang i løpets 50-årige historie vil løpet bestå av en enkelt etappe – uten stopp. Den 1. september 2026 vil lagene seile fra New York og ta kursen mot Europa. Den legendariske transatlantiske ruten er kjent for konsekvent å bryte havrekorder. Seilerne møter omtrent 3 200 nautiske mil over Nord-Atlanteren; på grunn av høstens lavtrykk og Azorene-høytrykket vil den faktiske distansen sannsynligvis være nærmere 3 200 til 3 500 mil. Spesielt de første 48 timene etter starten regnes som et avgjørende vindu for å komme riktig i gang med tanke på værforholdene.

De første IMOCAene forventes å ankomme Lorient La Base – «hovedstaden for havseiling» – rundt 9. september.

Vær med live!

Følg Oliver Heer og laget hans på nært hold og hold tommelen for dem mens Bossard-logoen vår racer over Atlanterhavet. Du finner løpsarrangørens live ticker her: