YouTube-samtycke krävs
Denna video är värd av YouTube och kräver att marknadsföringscookies accepteras. Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att visa innehållet.
24 augusti 2026
Den 1 september 2026 startar The Ocean Race Atlantic i New York. Bossard-logotypen på segel och skrov på "Embrace the Challenge" följer schweiziske skepparen Oliver Heer och hans team på deras 3000+ nautiska mils resa till Lorient, Frankrike.

Vendée Globe-finalisten Oliver Heer byter från soloäventyrare till lagläge för The Ocean Race Atlantic. Ombord på "Embrace the Challenge" finns en erfaren internationell besättning som inkluderar den olympiska seglaren Marie Riou, offshore-veteranen Liz Wardley, prestandaanalytikern Lincoln Dews och ombordreportern Patrick Condy.
The Ocean Race Atlantic 2026 är ett transatlantiskt lopp för den foilande IMOCA-klassen. De 18 meter långa offshore-racingbåtarna är utrustade med sidovingar – så kallade foils – som lyfter båten delvis ur vattnet vid höga hastigheter. Detta minskar motståndet, gör båtarna snabbare och låter dem nästan flyga över vågorna.
Sex världsklass-team kommer att tävla, inklusive namn som Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich och Kojiro Shiraishi – omkring 30 seglare och reportrar från mer än tio nationer.
Det som gör detta lopp speciellt är att det är det första offshore-loppet med konsekvent blandade besättningar. Reglerna kräver två kvinnor och två män ombord, plus en ombordreporter och minst två nationaliteter per team – ett starkt uttalande för jämställdhet inom elitidrott.

YouTube-samtycke krävs
Denna video är värd av YouTube och kräver att marknadsföringscookies accepteras. Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att visa innehållet.
För första gången i loppets 50-åriga historia kommer loppet att bestå av en enda etapp – utan stopp. Den 1 september 2026 kommer teamen att sätta segel från New York och bege sig mot Europa. Den legendariska transatlantiska rutten är känd för att konsekvent bryta oceanrekord. Seglarna möter ungefär 3 200 nautiska mil över Nordatlanten; på grund av höstens lågtryckssystem och Azorerhögtrycket kommer den faktiska distansen sannolikt att ligga närmare 3 200 till 3 500 mil. De första 48 timmarna efter starten anses särskilt vara ett avgörande tidsfönster för att få rätt start vad gäller väderförhållanden.
De första IMOCA-båtarna förväntas anlända till Lorient La Base – "oceanseglingsens huvudstad" – omkring den 9 september.
Följ Oliver Heer och hans team på nära håll och håll tummarna för dem när vår Bossard-logotyp tävlar över Atlanten. Du hittar lopporganisatörens live-ticker här: