Smart Factory

塑造手工作業組裝未來的 4 大趨勢

未來幾年,手工作業組裝仍將是製造生產中不可或缺的重要環節。同時,熟練技術人力短缺、數位化程度持續提升,以及新技術的快速發展,正從根本上改變組裝工作站所面臨的需求與挑戰。

兩名男子在Dangel的Smart Factory Assembly工作站

為何手工作業組裝仍是關注焦點?

許多製造企業正面臨相似的挑戰:

  • 技術人才短缺問題日益嚴重
  • 經驗豐富的員工陸續退休
  • 產品種類與製程複雜度持續增加
  • 客戶對交期的要求愈來愈短
  • 生產力與品質改善的壓力不斷提升

同時,不是所有組裝製程都能以符合成本效益的方式實現自動化。

特別是在高混合、低產量(High-Mix, Low-Volume,HMLV)的生產環境中,例如單件生產(Batch Size 1)、原型製作或產品型號頻繁變更的情況下,人員仍然是成功的關鍵因素。因此,真正的問題並非手工作業組裝是否會消失,而是它將如何持續進化與發展。

兩名男子在工廠大廳中行走,背景是白色汽車。

我們從客戶端觀察到的現況

每家企業在手工作業組裝方面,面臨的挑戰各不相同。然而,在與生產主管、工業工程師及製程專家的交流過程中,仍反覆出現一些共通的問題:

  • 人工智慧(AI)在組裝作業中扮演什麼角色?
  • 如何保存並傳承寶貴的經驗知識?
  • 哪些技術能夠有效支援現場作業人員?
  • 面對日益增加的複雜度,如何維持組裝流程的效率?

基於這些發展趨勢,我們歸納出四項將在未來幾年深刻影響手工作業組裝發展的關鍵趨勢。

Smart Factory Assembly 安裝系統 - 平板電腦與數位組裝指示及智慧化工具與螺絲起子

趨勢 1:人口結構變遷與技術人才短缺

工業製造業正經歷深刻的人口結構變化。許多經驗豐富的員工陸續離開職場,而新進人員的專業經驗相對不足,導致大量寶貴的實務知識流失,而這些知識往往未被妥善記錄。

這為企業帶來了新的挑戰:

  • 保存關鍵知識並讓其易於取得
  • 加速新進員工的培訓與上手
  • 降低語言隔閡帶來的影響
  • 在人力不足的情況下維持生產力
  • 建立符合人體工學的工作環境

因此,能夠將知識數位化管理,並快速培訓新進員工的能力,正逐漸成為企業的重要競爭優勢。


使用ELAM Solutions工作指導的智慧工具引導的女性完成流程。

趨勢 2:以人為核心的發展方向

當工業 4.0 著重於自動化與互聯網絡時,工業 5.0(Industry 5.0)則將焦點重新放回到「人」身上。其核心理念是「人與機器協作(Man AND Machine)」,而非「人或機器取代彼此(Man OR Machine)」。現代技術的目的在於支援、減輕並賦能員工,因此以下議題將愈來愈重要:

  • 人體工學(Ergonomics)
  • 作業安全(Safety)
  • 健康管理(Health)
  • 員工滿意度(Employee Satisfaction)
  • 工作中學習(Work-Based Learning)

這樣的發展方向對手工作業組裝尤其重要。未來,企業的評價標準將不再只看生產力表現,也會取決於工作場所是否具備吸引力,以及是否能為員工提供充分的支持與協助。

Bossard Pick-to-Light 系統在組裝區工作站配備藍色料箱

趨勢 3:數位化輔助系統將成為標準配備

未來最大的技術變革將直接發生在組裝工作站現場。傳統紙本作業指引正逐步被以下技術取代:

  • 數位化作業引導(Digital Worker Guidance)
  • AI 輔助系統(AI-Supported Assistance Systems)
  • 電腦視覺(Computer Vision)
  • 智慧工具(Smart Tools)
  • 即時數據傳輸(Real-Time Data Feeds)
  • 協作型機器人(Cobots)
  • 互聯感測技術(Networked Sensor Technology)

因此,手工作業組裝正從過去相對獨立的工作站模式,逐漸演變為高度數位化且互聯整合的生產系統。

這在實務上代表什麼?

數位化工作指令逐步引導員工完成組裝流程。

電腦視覺可以在錯誤發生之前檢測到錯誤。AI系統可協助:

  • 更快找到所需資訊
  • 有效保存與傳承知識
  • 縮短教育訓練與決策所需時間

這些技術並非取代人員,而是在面對愈加複雜的工作內容時,提供強大的數位化輔助。

兩名男子在螢幕上指向顯示的ELAM Solutions

趨勢 4:具韌性且高度適應性的生產系統

過去幾年已充分顯示,全球性危機、供應鏈問題及市場變化,都可能對製造企業造成重大影響。同時,產品型號多樣化、客戶需求個別化、產品變更頻繁,以及創新週期縮短等趨勢也持續加劇。

因此,僵化且缺乏彈性的組裝系統正逐漸面臨瓶頸。未來市場更重視的是:

  • 彈性的組裝工作站
  • 模組化製程設計
  • 快速換線與轉換生產能力
  • 以數據為基礎的持續優化
  • 端到端的製程透明度

企業必須能夠更快速地因應新的市場與生產條件,同時維持產品品質與生產效率,不因變化而犧牲競爭力。

未來的組裝流程將會是什麼樣貌?

最有可能的未來藍圖,是將數位化輔助工具與以人為核心的工作模式結合。手工作業組裝不會消失,而是將朝向更智慧化、更高度互聯,以及更以數據驅動的方向發展。

未來的組裝

數位指導

AI 將支援操作員。

未來的組裝

AI 驅動的輔助系統和數位工作指令將引導操作員完成複雜的組裝任務,減少錯誤並幫助確保產品、變體和班次之間的一致品質。

未來的組裝

Cobots 協作機器人

處理體力要求高的任務。

未來的組裝

協作機器人接管重複性、繁重或在人體工學上較具挑戰性的工作,讓員工能夠專注於需要靈活性、判斷力和解決問題能力的任務。

未來的組裝

知識

可數位化使用。

未來的組裝

關鍵的組裝知識透過數位平台記錄並可供存取,減少對個別員工的依賴,並幫助新員工更快速地提高生產力。

未來的組裝

即時數據

推動更好的決策。

未來的組裝

透過連接的工具、感測器和軟體,直接在工作場所擷取組裝數據,創造透明度並實現更快的決策、可追溯性和持續改進。

企業現在可以如何讓組裝作業具備未來競爭力?

製造企業無須等待未來工廠真正到來。事實上,許多改善措施從現在就可以開始實施。我們建議從以下幾個步驟著手:

1. 建立數位輔助系統

數位化作業指引、智慧工具以及即時數據,可快速提升製程透明度並降低錯誤發生率。

2. 系統化保存知識

專業知識不應僅存於個人腦海中,而應以數位方式記錄並使其可供使用。

3. 推動以人為本的製造

人體工學、學習能力和員工接受度必須成為每個數位化策略的一部分。

4. 監控新技術

協作機器人、電腦視覺、穿戴式裝置和人工智慧助理正在快速發展,並且在經濟效益方面已變得愈來愈具可行性。

5. 及早讓員工參與

數位化解決方案能否成功導入,關鍵在於員工是否願意在日常工作中接受並實際使用這些工具。

您準備好迎接製造業的未來了嗎?

您的組織同樣可以在組裝流程中獲得這些效益。Bossard 團隊將在每個導入階段為您提供專業指導,並在您需要時隨時提供完善的客戶支援服務。

生產設施的視圖,包含SFL架和工作單元

在此發送訊息

請完整填寫表單。*欄位為必填。