認識與預防金屬疲勞的方法
什麼是金屬疲勞?
金屬材料在我們的日常生活和工業應用中無處不在。然而,除了機械相關的專業人員外,大多數人對金屬材料的了解並不多。繁多的材料種類和難以理解的專有名詞,讓人覺得金屬材料不易親近。然而,有一個現象我們卻可以很直觀地理解,那就是「疲勞」。這篇文章將帶您快速了解金屬疲勞現象及其防制方法。

提到金屬材料時,除了機械相關的專業人員外,大多數人都會感到陌生和敬而遠之。繁多的材料種類和難以理解的專有名詞,讓人覺得金屬材料不易親近。然而,金屬材料中的一個現象「疲勞」,我們卻可以很直觀地理解。
當我們重複做同一件事時,會漸漸感到厭煩和倦怠,尤其是在壓力大的時候,這種倦怠感會變成疲勞。那麼,金屬材料也會像我們一樣感到疲勞嗎?其實,金屬材料在承受重複、循環的外力時,也會產生疲勞現象。
金屬疲勞 Metal Fatigue
從材料科學的角度來看,「疲勞」是指材料在承受重複、循環外力時所產生的破壞現象。疲勞破壞所需的外力,可能遠小於材料在靜態時可承受的外力。我們可以做個簡單的實驗來觀察疲勞破壞:取一根適當長度的鐵絲,將其對折,通常鐵絲不會在第一次對折時就斷裂。我們可以將它扳開再拉直,然後重複對折。經過多次重複後,鐵絲會在對折處斷裂。
一般的產品和結構雖不會像鐵絲實驗那樣有大動作的對折,但在每次動作時,最大受力的位置可能會產生微小的裂痕。隨著時間的推移和動作次數的增加,這些微小裂痕會逐漸成長、累積,最終導致斷裂。
預防金 屬疲勞
在很多情況下,我們常聽到「一定是螺絲鬆了」這樣的結論。確實,在許多實際結構中,螺絲鬆脫後開始破壞的案例並不少見。因此,在工程領域中,將螺絲鎖緊是防止疲勞破壞的首要措施。以下是一些常見的疲勞防制方法:
- 將螺絲有效鎖緊,以適當的扭力達到物件夾緊的功能。
- 在動態工作條件下,增加防鬆機制,如增設防鬆華司或螺紋膠。
- 減少單位長度的變形量,可以通過增加總長來平均單位長度的變形量。
- 限制位移、配合位移。在不同設計條件下,可以限制兩個可能交互運動的組件的活動空間,避免變形的產生。或者採用較有彈性的結構設計,使其與運動結構同步活動,避免單點的最大受力變形。
限制疲勞破壞的產生並不容易,但若能將其控制在一定的壽命範圍內,就可以讓材料在使用期間的安全性變得可預期,避免破壞災難的發生。
下載白皮書,預防金屬疲勞!