高品質要求的緊固件
Bossard 在與 Beyond Gravity 的合作中,提供了哪些產品?這些產品是如何被應用的?
Jürgen Eixler: 「我們已經向Beyond Gravity 提供超過一百萬個零件,同時也透過我們的物流系統與工程服務支援其專案開發。Bossard 不僅供應標準零件,例如螺絲、螺帽與各種材料,我們也提供大量為 Beyond Gravity 特別製造的定制產品。」
成功案例
這是一場與 Bossard AG 工程部主管 Jürgen Eixler 的訪談,內容談及公司如何與 Beyond Gravity 合作,為歐洲太空總署(ESA)的 Ariane 任務提供探索酬載專案所需的緊固件。

Bossard 在與 Beyond Gravity 的合作中,提供了哪些產品?這些產品是如何被應用的?
Jürgen Eixler: 「我們已經向Beyond Gravity 提供超過一百萬個零件,同時也透過我們的物流系統與工程服務支援其專案開發。Bossard 不僅供應標準零件,例如螺絲、螺帽與各種材料,我們也提供大量為 Beyond Gravity 特別製造的定制產品。」
這些合作大多是與 Beyond Gravity 共同進行的。他們會提供某個零件的設計圖,我們則與製造商合作,致力於優化該零件。最終,客戶能獲得符合高品質要求的理想零件。在 Beyond Gravity 的專案中,每一個產品都至關重要,因為每個零件都必須滿足特定需求,才能確保任務順利完成。
其中一項關鍵產品是特殊的球鎖銷(ball lock pins),這些銷釘被應用於所有 Ariane 火箭的酬載整流罩中。這些銷釘的設計目的是在火箭進入外層大氣後,使保護艙能順利脫離衛星。這個過程至關重要,因為它能在發射過程中保護衛星不受損害,並在適當時機讓保護殼體打開,讓衛星展開任務。

設計 Beyond Gravity 的緊固件時面臨了哪些挑戰?
Jürgen Eixler:「在進入太空時,最主要的目標之一就是減輕重量,因為每一公斤的酬載都需要消耗大量能量。你必須盡可能地將酬載重量降到最低。為了達成這個目標,我們從原材料的來源就開始把關,確保所使用的材料都具備極高品質。我們也會嚴格審查製造商的認證,因為在航太應用中,我們只與少數幾家經過認可的製造商合作開發零件。」
Bossard 如何協助客戶應對挑戰?
Jürgen Eixler: 「針對 Beyond Gravity,我們提供大量的摩擦測試。這是因為在 Ariane 專案中,我們使用的是鈦金屬。相較於鋼鐵等其他材料,鈦非常輕盈,因此非常適合用於多種應用。我們會為鈦金屬施加特殊塗層,以防止腐蝕與咬合現象。不過,關於這些塗層與材料的性能,目前仍缺乏廣泛的知識,畢竟不像鋅鍍螺絲那樣被廣泛應用於鐵路等產業,鈦金屬仍屬於較少見的材料,因此我們的測試格外重要。
當我們將螺絲、墊圈與螺帽鎖緊時,必須清楚知道哪些接觸點會產生最多摩擦。我們進行摩擦測試,是為了在實際應用時能準確掌握所需的扭力,以達到正確的預緊力。這是一個非常關鍵的過程,因為摩擦在施加扭力與達成預緊力的過程中,約佔了 80% 的影響。透過這些深入的摩擦測試,我們協助 Beyond Gravity 以最安全、最輕盈的方式進入太空。」
與 Bossard 合作,最終用戶能獲得哪些好處?
Jürgen Eixler:「Bossard 是一站式服務的代表。就像你去超市購物,可以一次買齊所有需要的東西一樣,這就是我們的獨特優勢。客戶只要告訴我們需要哪種螺絲或螺帽,我們就能為他們找到最合適的解決方案,節省時間與資源。
另一個優勢是,我們提供工程服務,這是我們與其他競爭對手最大的不同之處,因為大多數對手並沒有自己的工程部門。我們在物流系統方面也非常強大。透過這些服務,我們能協助客戶找到最合適的解決方案與最高品質的產品,並在正確的時間、正確的地點,將產品準時送達,避免缺貨或延遲的問題。」
您認為 Bossard 未來有哪些機會?
Jürgen Eixler: 「我們認為航太產業擁有巨大的發展潛力,而 Bossard 已經是這個市場中的關鍵角色。未來我們希望持續拓展這個領域,迎接更多令人振奮的機會與成長。
Bossard 最近也獲得任務,為 ESA 下一代發射火箭 Ariane 6 的酬載整流罩提供緊固件。我們將持續扮演重要角色,不僅為 Beyond Gravity 提供支持,也為整個航太產業貢獻力量。」