成功案例

讓 BMC 騎士在道路上更安全

BMC Switzerland 專注於打造高品質的自行車,從兒童車到極限下坡車皆涵蓋其中。然而,過去使用的緊固件無法滿足顧客對安全的高標準。為此,Bossard 與 BMC 共同開發出一款內建安全功能的新型螺栓,大幅提升了騎士的行車安全。

三名身穿印有BMC標誌的紅黑色運動衫的男子一起騎自行車,突顯他們對騎行的共同熱情。

螺絲:自行車製造中常被忽略的重要零件

BMC Switzerland 雖然尚未成為全球最大的自行車製造商之一,但這正是 BMC(Bicycle Manufacturing Company)獨特的優勢所在:他們是一家以顧客為導向的小型公司,總部位於瑞士格倫興(Grenchen),致力於透過高品質的自行車帶給人們騎乘的樂趣。BMC 代表的是瑞士品質,這一點在其車隊於環法自行車賽中的亮眼表現中展露無遺,使其成為世界知名的自行車品牌。

對品質與精度的高度要求,從研發經理 Stefan Christ 談到製造自行車所面臨的各種挑戰時就可見一斑。他表示:「在內部與外部的壓力測試中,往往是螺絲無法承受極端的壓力。」他進一步說明,這並不是因為螺絲品質不佳,而是因為這個關鍵零件常常未受到足夠的重視。

螺絲常常是我們最頭痛的零件之一。無論是螺絲還是其他連接元件,它們都是自行車結構中的關鍵部位,對騎乘時的安全性有著極大的影響。

Stefan Christ, BMC Development Manager

工程美學與耐用性的完美結合

這家高科技自行車製造商同時也非常重視設計美感。BMC 的自行車即使不加上任何顏色或品牌標誌,也應該能在眾多車款中脫穎而出。這樣的設計理念對工程團隊提出了更高的挑戰,他們必須尋找最理想的緊固解決方案。通常,螺絲需經過黑色塗層處理,以符合 BMC 一貫的高質感外觀。此外,車輪還必須通過嚴苛的標準化測試,包括抗震與抗腐蝕能力。唯有在找到最輕量、性價比最高的螺絲時,這項解決方案才算真正完善。

白色背景上的ecosyn® grip螺絲

開發專用螺栓以達到最佳性能

在這個使用案例中,Bossard 開發了ecosyn® grip,這是一種專用螺栓,符合客戶特定要求和 EN14766 山地自行車標準規範。

EN14766 包含一套全面的自行車安全規範及其測試方法,以確保其質量和性能。該標準要求把手和車把在耐久性測試中必須承受 200,000 次循環,這對所用材料和組件是一項嚴格的測試。為此,Bossard 對現有設計進行了徹底分析,並進行了各種測試以評估其機械性能和在振動下的行為。

滿足最高產業標準

ecosyn® grip 螺栓符合自行車產業對品質、精度與安全性的嚴格要求。這款螺栓展現了我們對提供高可靠性與高效能產品的承諾。BMC 對這款新開發螺栓的性能非常感興趣,因此進行了一項為期一個月的耐久測試。在高震動與嚴苛環境條件下,螺栓經歷了超過 400 萬次的踩踏循環,以驗證其品質與效能。

經過測試,安全與效能雙重提升

測試結果極為正面,證實了這款螺栓的高品質。為確保測試結果的準確性,除了在自家實驗室進行測試外,還由第三方機構 SGS 獨立驗證

此外,螺栓設計也進一步優化,將原本的墊圈改為螺栓頭部的波浪邊緣設計,有效降低遺失風險。這項設計變更也讓組裝過程中所需的緊固件與墊圈數量減少,提升生產效率並降低材料成本。最重要的是,這款新型螺栓大幅提升了騎士的安全性,同時完美融入 BMC 自行車簡約俐落的設計風格。

ecosyn® grip 螺栓亮點一覽

  • 高抗振能力
  • 高疲勞強度
  • 組裝效率高
  • 降低材料成本
  • 榮獲 TAIPEI CYCLE 設計與創新獎

您有需要設計支援的專案嗎?