Blog - Oktober 2026

Mehr als Katalogware: Design Review für Luftfahrt-Verbindungselemente

Wie Gewichtsreduzierung, Oberflächenbehandlung und optimierte Montage die Leistung über den gesamten Lebenszyklus eines Flugzeugs sichern.

Ein Flugzeug kann Hunderttausende Verbindungselemente enthalten. Jedes davon ist ein kleines Bauteil, doch jedes trägt Lasten, widersteht Vibrationen und muss das über tausende Flugzyklen hinweg zuverlässig leisten. In der Luftfahrtfertigung sind Verbindungselemente konstruierte Komponenten, die dieselbe Aufmerksamkeit in der Auslegung verdienen wie die Strukturen, die sie zusammenhalten.

Allzu oft erfolgt die Auswahl von Verbindungselementen spät im Konstruktionsprozess, als Katalogentscheidung statt als Ingenieursentscheidung. Nach mehr als 55 Jahren Erfahrung mit Verbindungselementen für die Luftfahrt wissen wir, was ein frühes, gründliches Design Review bewirkt: leichtere Baugruppen, weniger Überraschungen bei der Qualifizierung, reibungslosere Montage und eine widerstandsfähigere Lieferkette.

Hier zahlt sich dieser Engineering-Aufwand aus.

Eine Person in einem blauen Bossard-Poloshirt, die in einer Industrieumgebung in beiden Händen Metallschrauben und -bolzen hält.

1. Gewichtsreduzierung: Jedes Gramm zählt

In der Luftfahrt bedeutet Gewicht Geld und Leistung. Weniger Masse heißt geringerer Treibstoffverbrauch, größere Reichweite und mehr Nutzlast. Weil eine einzelne Flugzeugzelle so viele Verbindungselemente enthält, summieren sich selbst kleine Einsparungen pro Bauteil über eine Baugruppe hinweg.

Ein gründliches Design Review betrachtet:

  • Werkstoffanalyse: Ist die aktuelle Legierung die beste Wahl für den Lastfall, oder könnte Titan oder ein anderer hochfester Werkstoff mit geringerer Dichte die Aufgabe übernehmen?
  • Strukturoptimierung: Lassen sich Geometrie, Kopfform oder Länge des Verbindungselements so anpassen, dass Material entfällt, das nicht zur Festigkeit beiträgt?
  • Anzahl und Anordnung: Kann eine Verbindung so umgestaltet werden, dass sie mit weniger oder besser platzierten Verbindungselementen dieselbe Integrität erreicht?

Ziel ist es, unnötiges Gewicht einzusparen, ohne Festigkeit, Ermüdungsfestigkeit oder Haltbarkeit zu beeinträchtigen.

2. Physikalische Bedingungen: Auslegung für die reale Einsatzumgebung

Verbindungselemente in der Luftfahrt arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen: große Temperaturschwankungen, Vibrationen, Druckwechsel, Feuchtigkeit, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten und Enteisungschemikalien. Ein Verbindungselement, das auf dem Prüfstand überzeugt, kann im Betrieb dennoch früh versagen, wenn die Einsatzumgebung nicht vollständig berücksichtigt wurde.

Wird die Umgebungstauglichkeit früh geprüft, können Ingenieure sicherstellen, dass Werkstoffe und Konstruktionen thermischen Wechselbelastungen, chemischer Beanspruchung und langfristiger mechanischer Belastung standhalten. Zudem zeigt sich so, ob Risiken wie Kontaktkorrosion bei der Paarung unterschiedlicher Werkstoffe oder Spannungsrisskorrosion bei empfindlichen Legierungen bestehen. Diese auf dem Papier zu erkennen, ist weit günstiger, als sie im Betrieb zu entdecken.

Auswahl funktionaler Beschichtungen

3. Oberflächenbehandlungen: Schutz und Leistung

Die Oberflächenbehandlung ist ein funktionaler Bestandteil der Auslegung des Verbindungselements. Die richtige Beschichtung oder Oberfläche kann:

  • Korrosions- und Verschleißbeständigkeit verbessern
  • die Reibung für gleichmäßiges Montagedrehmoment und konstante Vorspannkraft steuern
  • galvanische Reaktionen mit umgebenden Werkstoffen verhindern
  • die Lebensdauer verlängern und Wartungsintervalle verringern
  • ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild liefern

Die richtige Wahl hängt von Grundwerkstoff, Gegenstruktur, Einsatzumgebung und den geltenden Spezifikationen ab. Die Optimierung der Oberfläche bedeutet, all dies aufeinander abzustimmen, damit das Verbindungselement nicht nur gut aussieht, sondern auch seine Höchstleistung erbringt.

4. Obsoleszenzmanagement: der Lieferkette einen Schritt voraus

Flugzeugprogramme laufen Jahrzehnte, Komponenten und Werkstoffe sind aber nicht immer so langlebig. Ein Bauteil, das obsolet wird, kann eine Produktionslinie unterbrechen oder die Wartungsplanung einer Flotte erschweren.

Proaktives Obsoleszenzmanagement bedeutet:

  • gefährdete Komponenten erkennen, bevor sie zum Problem werden
  • qualifizierte Ersatzlösungen und Äquivalente bewerten
  • Übergänge so planen, dass die Produktion ohne Unterbrechung weiterläuft

Wer Obsoleszenz als Teil des Design Reviews behandelt und nicht als Krise, auf die man reagiert, hält Programme im Zeitplan.

die Spitze eines Handwerkzeugs auf einer technischen Zeichnung

5. Montageprozess: wo die Konstruktion auf die Werkstatt trifft

Auch ein gut ausgelegtes Verbindungselement kann Probleme bereiten, wenn es schwer korrekt zu montieren ist. Montagefehler führen zu Nacharbeit, Verzögerungen und Qualitätsabweichungen. Wird der Montageprozess gemeinsam mit dem Verbindungselement betrachtet, können Teams:

  • Verbindungselemente und Verfahren wählen, die das Fehlerrisiko senken
  • geeignete Werkzeuge und Techniken festlegen
  • Arbeitsweisen über Mitarbeitende und Standorte hinweg vereinheitlichen
  • Zykluszeiten verkürzen und dabei die Qualität halten

Werden Verbindungselement, Werkzeug und Prozess als System ausgelegt, wird die Montage schneller und besser wiederholbar.

6. Produktionsoptimierung: das große Ganze

Über einzelne Bauteile hinaus kann die Analyse des Fertigungsprozesses Ineffizienzen offenlegen, die aus der Linie heraus leicht übersehen werden: redundante Schritte, nicht abgestimmte Spezifikationen, zu große Teilevielfalt oder Qualitätsprüfungen, die Probleme zu spät erkennen. Werden diese gestrafft und eine starke Qualitätskontrolle integriert, verbessern sich Durchsatz, Konsistenz und Kosten.



Warum ein 360°-Ansatz wichtig ist

Diese sechs Bereiche hängen zusammen. Ein leichteres Verbindungselement erfordert womöglich eine andere Oberflächenbehandlung. Ein neuer Werkstoff kann die Montagemethode verändern. Eine Beschichtungsentscheidung kann das Obsoleszenzrisiko beeinflussen. Wer einen Faktor isoliert optimiert, kann an anderer Stelle Probleme schaffen. Deshalb gelingt ein Design Review am besten als koordinierte Gesamtbetrachtung des Systems.

Genau das ist der Gedanke hinter unserer 360°-Optimierung: Wir unterstützen unsere Kunden mit hochwertigen Verbindungselementen und mit dem technischen Know-how, um aus jeder Verbindungslösung die bestmögliche Leistung und Effizienz herauszuholen.

Foto von Markus Cebulla

Wir prüfen Ihre Verbindungslösungen

Egal ob Sie ein neues Programm starten, eine bestehende Baugruppe weiterentwickeln oder vor einer Obsoleszenz-Herausforderung stehen: Ein frühes Design Review kann Gewicht, Zeit und Kosten sparen. Sprechen Sie uns an, um zu klären, wie eine 360°-Optimierung Ihr nächstes Projekt voranbringen kann.