Wie man es löst…
…in einer kleineren Produktionsumgebung:

Sie betreiben eine kleinere Fabrik mit nur wenigen Montagearbeitsplätzen. Der Materialfluss ist relativ einfach, aber selbst kleine Ineffizienzen bei der Nachschubversorgung oder Verpackungsverfügbarkeit können die Produktionskontinuität beeinträchtigen.
Materialauslösung am Verbrauchsort
Mit SmartLabel Cloud wird der Materialbedarf direkt am Verbrauchsort ausgelöst. Wenn beispielsweise Verpackungsmaterial benötigt wird, kann per Knopfdruck auf dem SmartLabel Cloud einfach eine Nachschubbestellung erstellt werden. Das Signal löst entweder eine E-Mail-Nachricht an das Lagerteam oder eine digitale Bestellung im Produktionsplanungssystem aus, was eine schnelle Reaktion und einfache interne Koordination gewährleistet.
…in einer grösseren Produktionsumgebung:

Sie betreiben eine grössere Fertigungsanlage mit vielen Montagestationen über mehrere Etagen oder Gebäude verteilt. Es gibt eine grössere Vielfalt an Materialien und die interne Logistik ist aufgrund der Distanzen, des Volumens und der Anzahl der Berührungspunkte deutlich komplexer.
Mit SmartLabel Cloud ist der Materialbedarf über den gesamten Produktionsstandort digital vernetzt. Der Milk Run erhält digitale Anweisungen direkt auf seinem Gerät, was skalierbare, effiziente und transparente Nachschubprozesse ermöglicht. In Kombination mit einem Supermarkt-Setup und der optionalen SmartBin Cloud mit Pick-by- und Put-to-Light-Funktionen wird der interne Materialfluss zwischen dem Lager und mehreren Verbrauchsstellen optimiert.