Der Akademische Motorsportverein Zürich (AMZ) will die Grenzen des elektrischen Rennsports erweitern und junge Menschen dazu inspirieren, sich mit den Herausforderungen am Schnittpunkt von Technik und Wirtschaft zu beschäftigen. Das multidisziplinäre Team ist eine weltweite Referenz im studentischen Rennsport, insbesondere im autonomen Formelsport. Der AMZ setzt sich für gemeinsames Lernen und Innovieren ein und bietet Studierenden die Möglichkeit, theoretisches Wissen in einem hochkomplexen technischen Umfeld in die Praxis umzusetzen.
Gegründet 2006 von Studierenden der ETH Zürich, entwickelt der AMZ jährlich Prototypen für verschiedene «Formula Student»-Wettbewerbe in Europa. Meilensteine sind unter anderem der vollelektrische Rennwagen im Jahr 2010 und eine Pionierleistung in der Formula Student Driverless-Klasse im Jahr 2017. Jedes Jahr geht ein neuer Elektro-Rennwagen an die Startlinie, der neue manuelle und autonome Fahrfähigkeiten vorstellt.
Die Herausforderung - Im Wettlauf um den neuen Weltrekord
Nach zwei AMZ-Bestzeiten wurde der Beschleunigungsrekord für elektrische Fahrzeuge 2022 vom GreenTeam Stuttgart eingestellt. Sie schafften es mit ihrem Renner in nur 1,461 Sekunden von 0 auf 100. Das konnte das Team AMZ nicht auf sich sitzen lassen und machte sich direkt an die Neuentwicklung ihres Rennfahrzeugs für die Weltrekordjagd 2023. Dabei mussten enorme Beschleunigungskräfte, Leistung, Traktion und Gewicht unter einen Hut gebracht werden.
Die Lösung - Mit «mythen» zum Mythos
Das Fahrzeug «mythen» ist ein hochkomplexes System aus Aerodynamik, Elektrik, Elektronik und optimiertem Antrieb. Diese Faktoren wurden durch einen speziellen Antriebsstrang, das innovative Powered Ground Effects System (PGE) und eine rigorose Leichtbaustrategie angegangen. Die langjährige Partnerschaft mit Bossard spielte dabei eine entscheidende Rolle.
«Wir können jederzeit Produkte bei Bossard bestellen und erhalten sie in kürzester Zeit. Das ist für unseren Erfolg besonders wichtig, da oft rasche Lösungen gefragt sind, um Verzögerungen zu verhindern. In der breiten Produktpalette an Verbindungselementen finden wir immer eine optimale Lösung und bietet uns bei Design und Auslegung viele Freiheiten.» Samuel Vonder Mühll, Fahrwerksingenieur AMZ

Resümee - Alle Erwartungen unterboten und übertroffen
Der Stuttgarter Weltrekord ist Geschichte. «mythen» hat ihn nicht einfach nur unterboten, sondern die Erwartungen aller haushoch übertroffen. Nur 0,956 Sekunden und 12,24 Meter hat der Flitzer gebraucht, um in die Annalen des Rennsports und der Geschichte der Elektromobilität einzugehen. Denn «mythen» ist das erste elektrische Fahrzeug, das die 1-Sekunden-Marke gerissen hat.
Das Team AMZ hat das Unmögliche möglich gemacht und mit dem Weltrekord nicht nur eine technologische Spitzenleistung, sondern auch seine Innovationskraft unter Beweis gestellt.
«Es freut uns immer wieder, wenn wir das AMZ-Team mit Bossard Produkten unterstützen können und damit einen Beitrag zu Innovationen und der Entwicklung neuer Technologien leisten.» Roger Zurfluh, Sales Area Manager bei Bossard
Haben Sie mehr Fragen zu unseren Produkten?
Erfahren Sie mehr über das Bossard Produktsortiment