Centre de téléchargement

Livres blancs : Nous vous aidons à maîtriser la science de l'assemblage

Nous aimons partager notre savoir-faire en technique d'assemblage avec vous. Plongez-vous pour découvrir des conseils d'experts et des expériences d'application adaptées aux ingénieurs en conception et R&D, couvrant les défis et solutions d'assemblage.

Travailleur de contrôle qualité analysant un outil sur une machine de fabrication.
Icône du bon choix

Choisir le bon élément d'assemblage à l'étape de conception

La sélection des bons éléments d'assemblage est étroitement liée à une stratégie bien définie et offre des avantages à long terme. Des décisions éclairées dès le départ garantissent la qualité et l'efficacité de votre conception, tout en réduisant les coûts de fabrication et de processus. Ce livre blanc aborde à la fois les pratiques de conception de produits et le processus de prise de décision pour la sélection des éléments d'assemblage, dans le but d'améliorer la productivité et de minimiser les risques.

En savoir plus
Overlay

Teaser du bon choix

Icône des matériaux composites et plastiques

Aperçu des techniques d'assemblage pour matériaux composites et plastiques

Les composites et les plastiques sont des matériaux de choix dans de nombreuses applications ; les concepteurs et les ingénieurs recherchent des solutions de fixation innovantes pour ceux-ci. Dans ce livre blanc, vous découvrirez les technologies disponibles et les différentes options pour créer des solutions.

En savoir plus
Overlay

Solutions de fixation pour composites teaser

Défis et solutions fixation composites icône

Défis et solutions pour l'assemblage de composites

Les matériaux légers et composites sont essentiels pour une fabrication efficace et rentable, mais les combiner en composants multi-matériaux avec une technique d'assemblage de pointe peut devenir complexe. Ce livre blanc explore diverses stratégies pour relever les principaux défis auxquels sont confrontés les concepteurs, les fabricants et les assembleurs.

En savoir plus
Overlay

Défis et solutions pour le serrage des composites Teaser

contrôle qualité en temps réel des processus d'assemblage Icone

Contrôle qualité en temps réel des processus d'assemblage avec IA et Big Data

Comment l'apprentissage automatique peut-il être appliqué de manière optimale dans la construction légère ? La technologie MultiMaterial-Welding de Bossard offre une approche pionnière pour la numérisation et le contrôle de la qualité des processus d'assemblage. Ce livre blanc fournit des informations complètes sur cette plateforme technologique de connexion avancée.

En savoir plus
Overlay

Teaser sur le contrôle qualité en temps réel
icône de corrosion

Qu'est-ce que la corrosion ?

Bien que nous imaginions souvent un morceau de métal brun-rougeâtre en pensant à la corrosion, la réalité est plus complexe. Les experts expliquent que la corrosion peut apparaître sous différentes couleurs et formes. Alors, qu'est-ce que la corrosion exactement ? Quelles en sont les causes ? Et comment peut-elle être évitée ?

En savoir plus
Overlay
Teaser général du livre blanc
Icône de fragilisation par l'hydrogène

Fragilisation par l'hydrogène – Le tueur silencieux

La fragilisation des métaux causée par les atomes d'hydrogène n'est pas nouvelle. Elle a été signalée pour la première fois en 1875, il y a plus d'un siècle. Néanmoins, le risque de fragilisation par l'hydrogène, en particulier dans les éléments d'assemblage mécaniques, mérite une attention plus sérieuse.

En savoir plus
Overlay
Teaser sur la fragilisation par l'hydrogène
Icône de finition de surface

Importance de la finition de surface en acier inoxydable

Ce livre blanc souligne l'importance de la passivation et l'influence du polissage et du profil de surface dans l'amélioration de la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable. De plus, il met en avant la nécessité de spécifications précises pour les caractéristiques architecturales où l'apparence cosmétique est cruciale.

En savoir plus
Overlay

Teaser sur la finition de surface en acier inoxydable
Icône de finition de fixation

7 conseils pour choisir la finition de votre fixation

Le traitement de surface joue un rôle important dans le choix des bons éléments d'assemblage. Ce livre blanc examinera les six revêtements les plus utilisés (électrozingage, zingage/nickelage, zingage mécanique, revêtement en flocons de zinc, galvanisation à chaud et revêtement époxy) selon sept critères.

En savoir plus
Overlay

Sélection d'une finition de fixation teaser
Notion d'apparence dans l'icône des revêtements

La notion d'« apparence » dans les revêtements

Résistance à la corrosion, solidité, stabilité – en plus de ces propriétés classiques des connexions mécaniques, un autre aspect important joue souvent un rôle clé : l'esthétique. Découvrez les différents revêtements, leur application sur différents matériaux et leur adéquation à divers usages.

En savoir plus
Overlay

Teaser de la Notion d'Apparence
icône de grippage de l'acier inoxydable

Grippage des éléments d'assemblage en acier inoxydable

Vos composants de connexion sont-ils régulièrement sujets au grippage et causent-ils fréquemment des problèmes ? Dans ce livre blanc, vous pouvez découvrir non seulement les causes, mais aussi des solutions ciblées pour prévenir le soudage à froid.

En savoir plus
Overlay

Aperçu du grippage des fixations en acier inoxydable

Icône de friction

Pourquoi le frottement dans les connexions vissées est crucial pour la capacité de processus

La production allégée met l'accent sur des processus efficaces et orientés vers les objectifs. La recherche vise une efficacité accrue, une consommation réduite et une durée de vie prolongée. Lors de l'évaluation de nouveaux matériaux ou procédés pour le traitement de surface, les propriétés tribologiques telles que le frottement, la lubrification et l'usure sont des considérations cruciales.

En savoir plus
Overlay

Teaser sur la friction dans les connexions par vis
Icône de réutilisation des fixations

Les éléments de fixation doivent-ils être réutilisés ?

La réutilisation de vis, écrous et boulons semble être une source d'économies, mais souvent ce n'est pas le cas. Dans ce livre blanc, Martin Rüedy de l'équipe Bossard Expert ne recommande pas la réutilisation des éléments d'assemblage en relation avec cinq facteurs différents.

En savoir plus
Overlay

Les fixations doivent-elles être réutilisées teaser

arrêter de desserrer l'icône

Joint desserré ? Ne le perdez pas !

Nous avons tous vécu cela : des vis ou des écrous qui se desserrent, que ce soit sur un vélo ou une paire de lunettes. Alors, quelle en est la cause ? Et comment l'éviter ?

En savoir plus
Overlay

Teaser Stop Loosening
Icône de fatigue des matériaux

Critères clés pour prévenir la fatigue des matériaux

La fatigue des matériaux, causée par des contraintes dynamiques inférieures à la limite de résistance à la traction, présente des risques significatifs. Les ingénieurs en conception doivent prendre en compte tous les aspects des charges dynamiques. Ce livre blanc guide les ingénieurs sur la manière de traiter les charges dynamiques et les critères que les fixations et autres pièces doivent respecter.

En savoir plus
Overlay

Teaser sur la fatigue des matériaux
Icon de flocon de zinc électrolytique

Placage électrolytique et revêtements en flocons de zinc pour fixations et leur performance

Pour les éléments de fixation, une variété de matériaux peut être utilisée dans différents environnements, avec de nombreuses options de placage et de revêtement disponibles pour les finitions. La solution idéale dépend à la fois de facteurs techniques et économiques, et il n'existe pas de réponse unique pour tous.

En savoir plus
Overlay

Teaser sur le placage électrolytique et les flocons de zinc

Ajout de l'icône de plomb

L'utilisation du plomb comme ajout aux métaux et ses conséquences

Ce livre blanc informe sur l'utilisation du plomb dans divers métaux, explore les alternatives et leurs conséquences, et présente les exigences des normes industrielles pertinentes pour illustrer la situation actuelle du marché.

En savoir plus
Overlay
Ajout d'un teaser principal
Icône de traitement thermique

Quels éléments de fixation nécessitent un traitement thermique ?

Le traitement thermique est essentiel dans la fabrication des éléments d'assemblage, améliorant les propriétés mécaniques telles que la résistance, la ductilité et – pour certains matériaux – même la résistance à la corrosion. Ce livre blanc explore divers procédés de traitement thermique adaptés à différents matériaux, démontrant leur impact sur la performance des éléments d'assemblage.

En savoir plus
Overlay

Teaser sur le traitement thermique
Icône de mesure de dureté

Techniques de mesure de dureté et leur application pour les éléments de fixation

La dureté et ses pratiques de mesure sont considérées comme des technologies matures. Ce livre blanc offre des perspectives sur les pratiques actuelles au sein de l'industrie des éléments de fixation et vise à promouvoir l'utilisation appropriée des résultats de dureté des matériaux.

En savoir plus
Overlay
Teaser sur la dureté métallique

Icône DIN 7500

DIN 7500 – Le choix idéal pour de nombreuses situations

La norme DIN 7500 spécifie les vis formant un filetage pour les filetages métriques ISO. Introduite à la fin des années 1970 et révisée à plusieurs reprises, les vis DIN 7500 continuent d'être largement appréciées dans diverses situations.

En savoir plus
Overlay
DIN 7500 Présentation

Sujets connexes qui pourraient vous intéresser