Focus sul settore

5 criticità ingegneristiche che compromettono l’affidabilità dei data center

I data center sono spesso descritti come infrastrutture digitali. Dietro il software, i processori e le apparecchiature di rete si cela un complesso ecosistema meccanico che opera continuamente sotto pressione. Scoprite le cinque sfide principali.

Un server AI in piedi in una grande sala server

Avete domande sui nostri servizi?

Con la crescente domanda di cloud computing, intelligenza artificiale e servizi ad alte prestazioni, i data center stanno diventando più fitti, più caldi e più energivori che mai. Mentre le prestazioni continuano ad aumentare, il margine di affidabilità fisica si sta riducendo.

In molti casi, i problemi di affidabilità non si manifestano come guasti improvvisi. Si sviluppano gradualmente attraverso piccole incoerenze nella progettazione, nell'assemblaggio e nella manutenzione che si accumulano nel tempo.

Icona blu per la gestione termica

1. Lo stress termico sta diventando sempre più difficile da controllare

Con l'aumento della densità di potenza dei rack, i sistemi di raffreddamento operano sempre più vicino ai loro limiti. Anche piccole interruzioni del flusso d'aria causate da disallineamento dei pannelli, percorsi di flusso d'aria ostruiti o assemblaggio non uniforme possono ridurre l'efficienza di raffreddamento nel tempo.

Per supportare prestazioni termiche più stabili, i produttori stanno adottando sempre più soluzioni di fissaggio e montaggio progettate per ambienti di raffreddamento ad alta densità, tra cui viti captive per pannelli, assemblaggi per raffreddamento a liquido e sistemi di montaggio ottimizzati per il flusso d'aria.

Icona blu dello stress meccanico

2. Lo stress meccanico influisce gradualmente sulla stabilità dell'infrastruttura

I rack e i contenitori moderni sono esposti a vibrazioni continue, aumento del peso delle apparecchiature e flusso d'aria costante proveniente da ventole di raffreddamento ad alta velocità. Nel tempo, queste condizioni possono influire sulla stabilità strutturale e sull'integrità del fissaggio.

Per migliorare l'affidabilità a lungo termine, i produttori stanno implementando soluzioni di fissaggio anti-vibrazione e componenti di assemblaggio ad alta resistenza progettati per mantenere la stabilità del carico di serraggio sotto stress operativo continuo.

Icona blu per manutenzione e tempi di inattività

3. La complessità della manutenzione introduce rischi nascosti

I data center non sono più installazioni statiche. L'hardware viene regolarmente aggiornato, sostituito e riconfigurato per supportare carichi di lavoro mutevoli e tecnologie in evoluzione. Con l'aumento della densità dell'infrastruttura, la manutenzione diventa più impegnativa. Spazi di installazione ristretti e strutture di assemblaggio complesse possono prolungare le finestre di manutenzione e aumentare la probabilità di errore umano durante le attività di sostituzione o riparazione.

Per semplificare la manutenzione e migliorare la coerenza dell'assemblaggio, i produttori stanno adottando sempre più soluzioni di fissaggio orientate alla manutenzione, come sistemi di fissaggio dove non è richiesto l'utilizzo di utensili, hardware captive e componenti di montaggio standardizzati. Il supporto ingegneristico specializzato, come i nostri servizi Assembly Technology Expert, può contribuire ulteriormente a ottimizzare i processi di assemblaggio, migliorare l'affidabilità dell'installazione e ridurre la complessità della manutenzione in ambienti ad alta densità.

Icona blu di affidabilità del segnale e dell'alimentazione

4. Alimentazione e trasmissione del segnale: nuove sfide per l’affidabilità nei data center

Per supportare prestazioni affidabili, i produttori stanno implementando sempre più soluzioni di fissaggio di precisione e soluzioni di collegamento per assiemi PCB, barre omnibus, sistemi di distribuzione dell'alimentazione e infrastrutture di gestione dei cavi.

Per garantire prestazioni affidabili, i produttori adottano sempre più soluzioni di fissaggio di precisione e sistemi di connessione avanzati, progettati per applicazioni critiche come soluzioni di collegamento per assiemi PCB, barre collettrici (busbar), sistemi di distribuzione dell’alimentazione e infrastrutture di gestione dei cavi.

Icona blu di scalabilità e catena di fornitura

5. La scalabilità amplifica le piccole incoerenze

Ciò che appare gestibile all'interno di un singolo sito produttivo può diventare difficile da controllare in più stabilimenti o operazioni globali. Piccole variazioni nelle pratiche di assemblaggio, nella selezione dei componenti o nella progettazione dell'infrastruttura possono moltiplicarsi su scala, rendendo più difficile mantenere coerenza e qualità all’aumentare della velocità di implementazione.

Per supportare una crescita scalabile, i produttori stanno adottando sempre più strategie di componenti standardizzate e soluzioni Smart Factory che migliorano la visibilità dell'inventario, riducono la complessità della supply chain e mantengono la coerenza dell'assemblaggio in più sedi. Combinando la logistica smart con la gestione digitale dell'inventario, i team di ingegneria possono migliorare la tracciabilità, ridurre la variabilità e supportare un'espansione dell'infrastruttura più prevedibile.

Conclusione

Il filo conduttore di queste sfide è che l’affidabilità dei data center raramente dipende da una singola tecnologia o componente. È il risultato di migliaia di decisioni ingegneristiche, che riguardano progettazione, assemblaggio, gestione termica, manutenibilità e coerenza operativa nel lungo periodo.

Quando queste scelte vengono affrontate in modo consapevole e strutturato, l’affidabilità diventa prevedibile e scalabile. Al contrario, se trascurate, anche piccole inefficienze possono accumularsi nel tempo, trasformandosi in problemi complessi e costosi da risolvere.


Icona di fissaggi

Soluzioni di fissaggio per data center

Scoprite le soluzioni di fissaggio per data center: rack server, distribuzione alimentazione, routing cavi, collegamenti per schede madri e PCB, sistemi di raffreddamento.

Scopri di più