Digitalizzazione

Industria 5.0 – Bilanciare tecnologia, persone e ambiente

Cos'è l'Industria 5.0? In che modo il concetto differisce dall'Industria 4.0 e quali opportunità offre alle aziende manifatturiere? Approfondiamo l'argomento.

Una persona in giacca e cravatta tiene un tablet con diagrammi tecnici, con sfondo industriale sfocato e robotica. Sull'immagine icone digitali di impianti industriali, energia, automazione e analisi dati.

L'Industria 5.0 è alle porte – non come sostituzione dell'Industria 4.0, ma come fase evolutiva successiva, che spinge le aziende in avanti: maggiore efficienza, produzione più sostenibile ed economica e processi più resilienti. Non è necessario abbandonare i concetti collaudati. Tuttavia, chi ora combina strategicamente la tecnologia con la trasformazione sociale si assicurerà vantaggi competitivi decisivi.

Ma cosa significa concretamente l'Industria 5.0 per le aziende manifatturiere? Quali tecnologie e vantaggi porta con sé? E come possono prepararsi le aziende?

Dall'Industria 4.0 alla 5.0: evoluzione invece di rivoluzione

L'Industria 4.0, o quarta rivoluzione industriale, rappresenta la digitalizzazione e l'automazione in rete attraverso l'uso di diverse tecnologie chiave:

Soluzioni di telecamere per l'assemblaggio

Intelligenza Artificiale (AI)

Il machine learning e il deep learning migliorano il controllo qualità, i processi e l'automazione. Due esempi di AI nella produzione includono:

  • Smart Ordering calcola autonomamente parametri di approvvigionamento ottimizzati, analizza i consumi e crea previsioni della domanda per ridurre al minimo il rischio di carenze di scorte, costi di stoccaggio e di consegna. I tempi e le quantità degli ordini vengono regolati automaticamente, riducendo il carico di lavoro e risparmiando tempo.
  • Smart Cameras monitorano i processi critici e l'AI può creare istruzioni di lavoro. Le istruzioni PDF esistenti vengono convertite in guide interattive e i nuovi prodotti possono essere trasformati in istruzioni di lavoro con immagini e testo attraverso registrazioni video.

Big Data e analisi dei dati

Grandi quantità di dati vengono strutturate e interpretate per aumentare l'efficienza e per previsioni di manutenzione e domanda. Questo consente, ad esempio, il pieno controllo e la trasparenza sui livelli di stock o il monitoraggio della produzione in tempo reale.

Internet of Things (IoT)

Sensori in rete monitorano le funzioni delle macchine e i fattori ambientali in tempo reale. Le soluzioni di gestione della supply chain creano una catena di fornitura resiliente automatizzando il riordino e la gestione dell'inventario per i particolari B e C.

Produzione additiva (Stampa 3D)

Questo consente una produzione efficiente in termini di risorse e flessibile con meno sprechi e supply chain ottimizzate.

Un server AI in piedi in una grande sala server

Cloud Computing

Il cloud computing consente lo scambio e l'elaborazione sicuri di grandi quantità di dati per la produzione in rete. Esempi di cloud computing includono piattaforme interattive della supply chain che utilizzano il cloud computing per consentire la gestione in tempo reale delle parti B e C, la piena trasparenza dei flussi di materiali e un processo di ordinazione completamente automatizzato. Un altro esempio sono le piattaforme per la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei processi di assemblaggio. Queste utilizzano il cloud computing per connettere strumenti e dispositivi intelligenti che raccolgono e scambiano dati in tempo reale. Inoltre, i dati di produzione possono essere registrati e analizzati per migliorare la qualità della produzione e la tracciabilità.

Nel complesso, l'obiettivo dell'Industria 4.0 è una Smart Factory in rete che produce in modo efficiente prodotti personalizzati.

Cos'è l'Industria 5.0?

L'Industria 5.0 va oltre questo approccio altamente tecnocentrico e pone anche l'accento su una trasformazione sociale dell'industria. Oltre alla tecnologia, c'è una maggiore attenzione alle persone. L'efficienza rimane importante, ma anche sostenibilità, resilienza e responsabilità sociale stanno acquisendo importanza. È un ulteriore sviluppo, non un allontanamento dall'Industria 4.0.

Opportunità dell'Industria 5.0

L’Industria 5.0 coniuga i temi dell’Industria 4.0 con un approccio al lavoro sostenibile e incentrato sulla persona. Ciò porta benefici non solo alla direzione aziendale, ma anche alla forza lavoro: un minor numero di compiti monotoni, sfide più stimolanti e migliori condizioni di lavoro aumentano la soddisfazione e rafforzano la motivazione dei collaboratori. Ma le opportunità e i vantaggi non si fermano qui.

Braccio robotico in azione.

La tecnologia come supporto, non come sostituzione

L'automazione e l'AI possono rendere i processi di lavoro più ergonomici e sicuri. I sistemi di assistenza intelligenti e la robotica alleggeriscono i dipendenti fisicamente e cognitivamente, aumentano la loro produttività e rafforzano la loro salute a lungo termine. Le istruzioni di lavoro digitali, gli strumenti intelligenti e i sistemi automatici di controllo qualità come le telecamere intelligenti alleggeriscono gli opearatori ed eliminano gli errori.

Integrare la sostenibilità nel cuore della strategia

Le aziende promuovono processi che risparmiano risorse, minimizzano gli sprechi e producono in modo efficiente dal punto di vista energetico. L'uso di energie rinnovabili e sistemi di controllo intelligenti per l'ottimizzazione dei consumi riducono il consumo di energia e materiali e aumentano la competitività. La gestione automatizzata e ottimizzata del magazzino e la piena trasparenza e controllo sugli inventari rendono le aziende più sostenibili ed efficienti.

Costruire resilienza e cybersecurity

Una produzione flessibile e diversificata a livello regionale riduce la dipendenza da singoli fornitori e rafforza l'industria e le singole aziende di fronte a crisi e colli di bottiglia nella supply chain. I sistemi automatici di gestione dei fornitori consolidano le consegne di particolari B e C, minimizzano i costi e migliorano la sostenibilità, ad esempio. La gestione centralizzata delle competenze e i processi di assemblaggio standardizzati consentono un'implementazione flessibile e scalabile a livello globale. Gli investimenti nella sicurezza digitale minimizzano i rischi derivanti da attacchi informatici o malfunzionamenti tecnici.

Coinvolgere e responsabilizzare i dipendenti

L'introduzione di nuove tecnologie dovrebbe sempre essere accompagnata da formazione e aggiornamento professionale in modo che i dipendenti possano utilizzare in modo significativo AI, robotica e digital twin. La loro partecipazione attiva nell'implementazione promuove anche l'accettazione e produce soluzioni pratiche. Le aziende beneficiano non solo di processi più efficienti, ma anche di specialisti motivati e impegnati.

L'Industria 5.0 combina i temi dell'Industria 4.0 con un approccio sostenibile e incentrato sulla persona. Questo ripaga non solo il management, ma anche la forza lavoro: meno compiti monotoni, sfide più stimolanti e migliori condizioni di lavoro.

Industry 5.0

Conclusione: l'Industria 5.0 come strategia per il futuro

L'Industria 5.0 offre alle aziende manifatturiere l'opportunità di posizionarsi in modo sostenibile, resiliente e incentrato sulle persone. Invece di concentrarsi esclusivamente sulla digitalizzazione e l'automazione, l'obiettivo è comprendere la tecnologia come strumento per supportare le persone.

Chi imposta ora la rotta può assicurarsi vantaggi competitivi in anticipo. Le aziende dovrebbero analizzare quali tecnologie dell'Industria 5.0 sono rilevanti per la loro produzione e avviare progetti pilota iniziali.

Uomo in piedi nell'area supermercato che tiene un SmartBin Cloud tra le mani.

Contattaci

Desiderate saperne di più sulle potenzialità dell’Industria 5.0 o avete bisogno di assistenza per la sua implementazione? Contattateci: saremo lieti di aiutarvi!

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.