I componenti per l'alimentazione consentono collegamenti cavo-scheda, scheda-scheda e componente-scheda per correnti elevate e carichi meccanici.
Elementi di fissaggio
Componenti per l'alimentazione: introduzione ai connettori pcb ad alta corrente
Correnti in aumento, spazi sempre più ristretti, standard sempre più severi: i moderni circuiti stampati richiedono prestazioni sempre maggiori. I PCB offrono la soluzione, scopriamo cosa devono sapere gli ingegneri per integrarli in modo affidabile.

Cosa sono i componenti di alimentazione e perché sono fondamentali nell’elettronica di potenza moderna?
I componenti di alimentazione sono elementi hardware per circuiti stampati (PCB) robusti e a bassa resistenza che combinano un’interfaccia elettrica (come un perno filettato o una boccola, una presa/un perno innestabile o un raccoglitore lamellare) con un ancoraggio meccanico al circuito stampato (PCB). Questa doppia funzione consente agli ingegneri di convogliare correnti elevate direttamente all’interno o attraverso il PCB, fornendo al contempo punti di fissaggio per componenti esterni quali i capicorda. In questo modo, consentono collegamenti cavo-scheda, scheda-scheda e componente-scheda per correnti elevate e carichi meccanici.
Casi d'uso per i componenti per l'alimentazione
I casi d'uso tipici per i componenti per l'alimentazione includono la terminazione di capicorda, il montaggio di fusibili MIDI/Mega o relè ad alta corrente, nonché la fornitura di distanziali meccanici per dispositivi pesanti proteggendo al contempo il PCB dallo stress. A seconda della geometria, del materiale, del metodo di terminazione e del layout, i singoli elementi supportano centinaia di ampere e possono raggiungere fino a 1.000 A in progetti qualificati.

Settori in cui gli elementi di potenza sono essenziali
Gli elementi di potenza non sono componenti di nicchia, ma sono fondamentali in molti settori. Alcuni esempi di applicazioni chiave includono:
- Automotive ed E-mobility (inverter EV, caricabatterie di bordo, BMS, DC/DC, unità elettriche centrali, infrastrutture di ricarica): Queste applicazioni richiedono correnti elevate, resistenza alle vibrazioni e manutenibilità per fusibili/relè.
- Energie rinnovabili (inverter solari/eolici, accumulo di energia): Nei sistemi di energia rinnovabile, gli elementi di potenza forniscono distribuzione di corrente elevata e protezione manutenibile sul campo su PCB di potenza.
- Automazione industriale ed elettronica di potenza (azionamenti, UPS, alimentatori HV): in questo caso, gli elementi di potenza offrono connessioni robuste e supporto meccanico per componenti pesanti.
- Ferroviario, aerospaziale, fuoristrada e macchinari pesanti: in ambienti difficili e con elevati urti/vibrazioni, gli elementi di potenza sono richiesti grazie alla loro robustezza e protezione contro contatti/torsioni.
Tecnologie di assemblaggio
Esistono diversi tipi di elementi di potenza che possono essere distinti per tecnologia di assemblaggio. Di solito, sono raggruppati in tre principali famiglie di terminazione:
- Press-fit: gli elementi di potenza press-fit collegano giunti ermetici al gas, senza saldatura, con elevata robustezza meccanica.
- Saldati (SMT, THT, THR): gli elementi di potenza saldati sono adatti per l'assemblaggio ad alto volume. Il THR combina fori passanti con reflow.
- Zone press-fit ibride vengono utilizzate per ottimizzare sia il supporto della coppia che la trasmissione di potenza.
Elementi per l'alimentazione
Siete alla ricerca di componenti per l'alimentazione? Qui troverete una panoramica del nostro portafoglio prodotti e potrete acquistare direttamente online.
Vai all'eShopSfide nell'integrazione degli elementi di potenza (e come affrontarle)
Sebbene gli elementi di potenza siano elementi di collegamento robusti e affidabili, le loro prestazioni dipendono da un'ingegneria precisa e dalla disciplina di processo. Ecco alcune delle sfide più comuni che gli ingegneri affrontano con gli elementi di potenza. Ciascuna delle seguenti aree può influenzare direttamente l'affidabilità a lungo termine, le prestazioni elettriche e la stabilità meccanica.

1. Gestione Termica e Riduzione della Corrente
La reale capacità di corrente di un elemento di potenza dipende da vari fattori, come il layout (area/strati di rame), il flusso d'aria, la geometria dell'elemento e la coppia di serraggio. Un rame insufficiente o un design termico inadeguato può produrre punti caldi che degradano le prestazioni nel tempo. Per evitare ciò, è necessario seguire attentamente le curve di riduzione fornite dai produttori.
2. Meccanica Press-Fit e Progettazione PCB
La tecnologia press-fit offre un'affidabilità eccezionale, ma solo quando il PCB è prodotto secondo specifiche precise. I requisiti chiave includono il rispetto del diametro esatto di foratura e del diametro finale del foro, garantendo una placcatura controllata e soddisfacendo l'intervallo di forza di pressatura definito dall'elemento.
3. Coppia e Carichi Meccanici
Gli elementi di potenza con interfacce filettate devono essere installati utilizzando la coppia di serraggio corretta per garantire sia le prestazioni elettriche che la sicurezza meccanica. Ogni dimensione di filettatura ha un intervallo di coppia consentito definito, a seconda della serie e del design. Una coppia eccessiva rischia il sollevamento del pad o il danneggiamento del barrel, mentre una coppia insufficiente riduce l'area di contatto. Utilizzare protezioni anti-torsione/contatto dove i capicorda adiacenti rischiano cortocircuiti.
4. Urti, Vibrazioni e Tenuta Ambientale
Uno dei punti di forza della tecnologia press-fit è la sua eccellente resistenza a urti e vibrazioni, rendendola adatta per ambienti EV, industriali o ferroviari. Tuttavia, raggiungere la piena affidabilità in condizioni difficili richiede ulteriori considerazioni di progettazione. Gli ingegneri potrebbero dover utilizzare geometrie anti-torsione che impediscono all'elemento di ruotare durante il serraggio, incorporare protezioni anti-torsione o anti-contatto per evitare cortocircuiti accidentali quando i capicorda adiacenti potrebbero muoversi, o selezionare materiali di placcatura resistenti alla corrosione per ambienti con elevata umidità, esposizione al sale o contaminazione chimica.

5. Capacità di processo e qualità
La tecnologia di pressatura richiede utensili di inserimento controllati e monitoraggio della forza. Per le varianti SMT e THR, l'assemblaggio richiede coplanarità e profilazione termica per parti pesanti. Per validare la resa e l'affidabilità a lungo termine, molti produttori raccomandano di eseguire studi Design of Experiments (DOE) nelle prime fasi del processo di sviluppo.
6. Conformità normativa e sostenibilità
Infine, i requisiti normativi come RoHS e REACH spingono sempre più i produttori a utilizzare materiali senza piombo, ad adottare sistemi di placcatura responsabili dal punto di vista ambientale e ad abbandonare le leghe tradizionali contenenti piombo. Considerate queste normative nelle prime fasi della progettazione per evitare restrizioni materiali impreviste o la necessità di costose riprogettazioni in seguito.
Ultime Tendenze negli Elementi di Potenza
Gli sviluppi attuali nella tecnologia degli elementi di potenza sono plasmati da crescenti richieste di prestazioni, obiettivi di sostenibilità e la spinta verso elettronica di potenza più compatta. I contatti ad alta corrente senza piombo stanno diventando sempre più importanti mentre i produttori lavorano per soddisfare i requisiti RoHS senza compromettere le prestazioni elettriche o meccaniche.
La capacità ad alta tensione e la sicurezza stanno anche acquisendo rilevanza, con note applicative che evidenziano sempre più isolamento, protezione al contatto e conformità ai requisiti di distanza superficiale e in aria per sistemi EV e di energia rinnovabile di nuova generazione. In parallelo, i fornitori stanno introducendo geometrie press-fit avanzate, come zone ibride flessibili-più-massive, per ridurre lo stress sul PCB, accogliere variazioni di tolleranza dei fori e migliorare l'affidabilità complessiva del processo.
Infine, la tendenza verso l'abilitazione digitale sta accelerando. Librerie CAD complete, modelli 3D e strumenti di configurazione online stanno rendendo più veloce e facile per gli ingegneri integrare gli elementi di potenza nei loro progetti.
Elementi di Potenza: Punti Chiave
Gli elementi di potenza sono componenti essenziali per architetture PCB ad alta corrente sicure e manutenibili nei mercati EV, delle energie rinnovabili e industriali. Combinano percorsi di corrente a bassa perdita con robustezza strutturale e schemi di connessione adatti al campo. I portafogli moderni affrontano la conformità (senza piombo), l'efficienza di processo (press-fit, THR) e geometrie ottimizzate.
Parliamo di elementi di potenza
Che si tratti di derating, ottimizzazione del layout o scelta dell'elemento di potenza giusto per la vostra applicazione, il nostro team è lieto di aiutarvi.

Scoprite di più

Prodotti per l'elettrotecnica
MTCONNECTIVITY Power Elements
Vuoi saperne di più sugli elementi di potenza? Trova maggiori dettagli sui connettori a pressione MTCON qui.

Continuate a leggere
Bossard Blog
Nel nostro blog potete approfondire altri articoli interessanti sulla gestione della supply chain, sulla tecnologia di fissaggio e molto altro ancora.