Focus sul settore

Progettare per la sicurezza: come l'ascesa dei robot collaborativi ridefinisce gli standard

I robot collaborativi (cobot) hanno rivoluzionato il mondo della produzione moderna. A differenza dei tradizionali robot, separati dagli operatori da dispositivi di protezione, i cobot lavorano a fianco delle persone e sono progettati per assisterle.

Braccio robotico in azione.

Hai domande sui nostri servizi?

La sfida di garantire una collaborazione sicura

Nella produzione di cobot, la precisione non riguarda solo l'efficienza, riguarda la fiducia. Un elemento di collegamento che si allenta nel tempo può compromettere i sensori di sicurezza, la precisione dell'allineamento o il controllo del movimento. Gli ingegneri devono garantire che ogni componente possa gestire vibrazioni, fluttuazioni di temperatura e stress meccanico continuo, rimanendo al contempo facile da assemblare e manutenere.

Braccio robotico con sensore giallo che lavora una parte metallica rotante in un'officina industriale con effetto di sfocatura del movimento.

I tradizionali elementi di collegamento spesso non riescono a garantire questo equilibrio. Possono essere difficili da smontare, soggetti a grippaggio quando serrati eccessivamente e potrebbero richiedere elementi di bloccaggio separati o l'applicazione di adesivi. Il risultato è un processo di assemblaggio più lungo e una complessità non necessaria nei cicli di manutenzione.

I cobot operano in un ambiente unico che combina un’elevata precisione con l’interazione diretta con l’essere umano. Di conseguenza, gli elementi di fissaggio devono fare molto più che limitarsi a tenere insieme i componenti: devono garantire l’integrità meccanica nel lungo periodo, assicurare la conformità agli standard di sicurezza e consentire un accesso rapido per ispezioni o aggiornamenti.

Tre viti ecosyn argentate su sfondo bianco, mostrate da diverse prospettive

Fissaggio smart con soluzioni collaudate

Con la nostra gamma di elementi di fissaggio multifunzionali rispondiamo a queste esigenze. Le serie ecosyn® fix ed ecosyn® grip offrono un'elevata capacità di carico di serraggio e una resistenza superiore alle vibrazioni, consentendo una resistenza costante dell'elemento sotto cicli di carico ripetuti. Il loro design semplifica inoltre l'assemblaggio, riducendo il numero di componenti singoli e diminuendo i tempi di lavorazione.

Le rondelle di sicurezza dentellate e le viti autofilettanti aggiungono un ulteriore livello di affidabilità. Impediscono l’allentamento senza danneggiare le superfici sensibili, rendendole ideali per materiali rivestiti o leggeri. Insieme, queste soluzioni creano un ecosistema di fissaggio che supporta sia la sicurezza sia l’efficienza.

Nella robotica collaborativa, la sicurezza è integrata in ogni componente. Quando umani e robot operano insieme, l'affidabilità dei fissaggi garantisce fiducia, precisione e conformità nel tempo.

Peter Witzke, VP Engineering, Bossard Group

Le persone intorno a un tavolo discutono un disegno tecnico in un ufficio dall'aspetto industriale. Immagine chiave solo per Assembly Technology Expert Service.

Oltre i componenti: competenza ingegneristica

I soli componenti non possono garantire la sicurezza. Ciò che fa la differenza è un approccio ingegneristico integrato. Attraverso i servizi Assembly Technology Expert, Bossard supporta i produttori dalla fase di concept alla validazione finale.

Con strumenti come Expert Walk e Expert Test Services, gli ingegneri hanno accesso ad audit in loco, test di coppia e vibrazione e raccomandazioni di ottimizzazione. Questo processo garantisce che ogni elemento di fissaggio utilizzato nella progettazione di un cobot soddisfi i criteri meccanici e di sicurezza richiesti prima della produzione su larga scala.

Braccio robotico bianco con accenti blu attaccato a una base con ruote.

Un caso concreto: Universal Robots

La nostra collaborazione con Universal Robots è un esempio di come la combinazione di componenti di qualità e supporto tecnico possa fare la differenza. Quando Universal Robots ha avuto bisogno di un processo di fissaggio più coerente per i propri bracci robotici compatti, li abbiamo aiutati a passare a viti pretrattate che hanno eliminato la necessità di incollaggio manuale. Questo miglioramento ha portato a un assemblaggio più rapido, a una minore variabilità e a prestazioni di coppia stabili, tutti elementi essenziali per mantenere la certificazione di sicurezza.

Molti componenti sono assemblati a mano, rendendo difficile mantenere la qualità necessaria. Con Bossard abbiamo introdotto viti pretrattate che eliminano l'incollaggio manuale. Risultato: qualità affidabile e ripetibile, indipendentemente dall'operatore.

Anders Lassen, Production Technology Manager, Universal Robots

Conclusione

Man mano che i robot diventano più collaborativi, il margine di sicurezza integrato in ogni collegamento diventa il fondamento della fiducia tra uomo e macchina. L'evoluzione della tecnologia di collegamento è al centro di questo progresso.

Grazie a servizi di ingegneria avanzati e a elementi di fissaggio di precisione, Bossard aiuta i produttori di cobot a progettare soluzioni che garantiscano prestazioni e tranquillità. Quando sicurezza e velocità devono coesistere, tutto parte dalla giusta strategia di fissaggio.

Un'icona che mostra un braccio robotico in colore nero e blu

Elementi di fissaggio per la robotica

Scoprite di più sulle soluzioni di fissaggio specifiche per la produzione robotica, inclusi robot collaborativi e robot industriali.

Scopri di più