Area download

White Papers: vi aiutiamo a padroneggiare la tecnologia del fissaggio

Vogliamo condividere il nostro know-how nel fissaggio. I progettisti e i referenti di R&D possono trovare qui informazioni ed esperienze degli esperti su applicazioni, sfide e soluzioni di fissaggio.

Operaio di controllo qualità che analizza uno strumento su una macchina di produzione.
Icona scelta giusta

Scegliere il giusto elemento di fissaggio in fase di progettuale

La selezione degli elementi di fissaggio giusti è strettamente legata a una strategia ben definita e offre benefici a lungo termine. Decisioni ponderate fin dall'inizio garantiscono qualità ed efficienza nel vostro design, riducendo al contempo i costi di produzione e di processo. Questo white paper affronta sia le pratiche di progettazione del prodotto che il processo decisionale per la selezione degli elementi di fissaggio, con l'obiettivo di migliorare la produttività e ridurre al minimo i rischi.

Scopri di più
Overlay

Anteprima della Scelta Giusta

Icona materiali compositi e plastici

Panoramica delle tecnologie di fissaggio per materiali compositi e plastici

I materiali compositi e le materie plastiche sono materiali di riferimento in molte applicazioni; i progettisti e gli ingegneri cercano soluzioni di fissaggio innovative per essi. In questo white paper, scoprirete le tecnologie disponibili e le diverse opzioni per creare soluzioni.

Scopri di più
Overlay

Soluzioni di fissaggio per compositi teaser

Sfide e soluzioni per il fissaggio dei compositi icon

Sfide e soluzioni per elementi di fissaggio

I materiali leggeri e compositi sono fondamentali per una produzione efficiente ed economica, ma combinarli in componenti multi-materiale con elementi di fissaggio all'avanguardia può diventare complesso. Questo white paper esplora varie strategie per affrontare le principali sfide che progettisti, produttori e assemblatori devono affronatre.

Scopri di più
Overlay

Sfide e soluzioni per il fissaggio dei compositi Teaser

controllo qualità in tempo reale dei processi di giunzione Icona

Controllo qualità in tempo reale dei processi di collegamento con AI e Big Data

Come può essere applicato in modo ottimale il machine learning nel settore dell'edilizia leggera? La tecnologia MultiMaterial-Welding di Bossard offre un approccio pionieristico alla digitalizzazione e al controllo della qualità dei processi di collegamento. Questo white paper fornisce approfondimenti completi su questa avanzata soluzione tecnologica.

Scopri di più
Overlay

Anteprima del controllo qualità in tempo reale
Icona corrosione

Cos'è la corrosione?

Quando pensiamo alla corrosione, spesso immaginiamo un pezzo di metallo marrone-rossastro, ma la realtà è più complessa. Gli esperti spiegano che la corrosione può apparire in vari colori e forme. Quindi, cos'è esattamente la corrosione? Cosa la causa? E come può essere prevenuta?

Scopri di più
Overlay
Teaser generale del white paper
Icona di fragilità da idrogeno

Infragilimento da idrogeno – Il killer silenzioso

L'infragilimento da idrogeno del metallo non è una novità, è stata riportata per la prima volta nel 1875, più di un secolo fa. Il rischio di infragilimento da idrogeno, specialmente negli elementi di fissaggio meccanici, merita una seria attenzione.

Scopri di più
Overlay
Teaser sulla fragilità da idrogeno
Icona di finitura superficiale

Importanza della finitura superficiale nell'acciaio inossidabile

Questo white paper evidenzia l'importanza della passivazione e l'influenza della lucidatura e del profilo superficiale nel migliorare la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile. Inoltre, sottolinea la necessità di specifiche precise per le caratteristiche progettuali dove l'aspetto estetico è cruciale.

Scopri di più
Overlay

Anteprima della finitura superficiale in acciaio inossidabile
Icona di finitura del fastener

7 consigli per scegliere la finitura dei vostri elementi di fissaggio

Il trattamento superficiale svolge un ruolo significativo nella scelta dei giusti elementi di fissaggio. Questo white paper analizza i sei rivestimenti più utilizzati (zincatura elettrolitica, rivestimento in lega zinco/nichel, zincatura meccanica, rivestimento in lamelle di zinco, zincatura a caldo e rivestimento epossidico) in base a sette criteri.

Scopri di più
Overlay
Selezionare un teaser sulla finitura di un elemento di fissaggio

Nozione di aspetto nell'icona dei rivestimenti

Il concetto di "Aspetto estetico" nei rivestimenti

Resistenza alla corrosione, solidità, stabilità. Oltre a queste classiche caratteristiche dei fissaggi meccanici, spesso c'è un altro aspetto che riveste un ruolo importante: l'estetica. Scoprite i diversi rivestimenti, la loro applicazione su diversi materiali e la loro idoneità a seconda dei vari utilizzi.

Scopri di più
Overlay
Teaser sulla Nozione di Aspetto
Icona di grippaggio dell'acciaio inossidabile

Grippaggio dei dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile

I vostri elementi di fissaggio sono soggetti a grippaggio e causano frequentemente un problema? In questo white paper potete scoprire non solo le cause, ma anche le soluzioni mirate per prevenire la saldatura a freddo.

Scopri di più
Overlay

Anteprima sull'usura dei fissaggi in acciaio inossidabile
Icona di attrito

Perché l'attrito nelle connessioni a vite è cruciale per la capacità di processo

La produzione lean enfatizza processi efficienti e orientati agli obiettivi. In tutto il mondo si ricercano soluzioni per ottenere una maggior efficienza, un’usura ridotta e una maggior durata dei prodotti. Nella valutazione di nuovi materiali o processi di trattamento o di finitura delle superfici, entrano quasi sempre in gioco caratteristiche tribologiche come attrito, lubrificazione e usura.

Scopri di più
Overlay

Anteprima dell'attrito nelle connessioni a vite
icona riutilizzo elementi di fissaggio

Si possono riutilizzare gli elementi di fissaggio?

Il riutilizzo di viti, dadi e bulloni sembra poter ridurre i costi, ma spesso non è così. In questo white paper, Martin Rüedy del team Bossard Expert non raccomanda il riutilizzo degli elementi di fissaggio in relazione a cinque diversi fattori.

Scopri di più
Overlay

Dovrebbero essere riutilizzati i dispositivi di fissaggio teaser

smetti di allentare l'icona

Loosening joint L'elemento di collegamento si allenta? Non perdetelo!

Lo abbiamo sperimentato tutti: viti o dadi che si allentano, sia su una bicicletta che su un paio di occhiali. Qual è la causa dell'allentamento? Come impedire che i componenti si allentino a causa delle vibrazioni?

Scopri di più
Overlay
Anteprima Stop Loosening
Icona di fatica del materiale

Criteri chiave per prevenire l'affaticamento del materiale

L'affaticamento del materiale, causato da sollecitazioni dinamiche al di sotto del limite di resistenza alla trazione, comporta rischi significativi. I progettisti devono considerare attentamente tutti gli aspetti dei carichi dinamici. Questo white paper guida gli ingegneri su come affrontare i carichi dinamici e i criteri che gli elementi di fissaggio e altre parti devono soddisfare.

Scopri di più
Overlay

Anteprima sulla fatica dei materiali
Icona fiocco di zinco galvanico

Rivestimenti galvanici e a scaglie di zinco per elementi di fissaggio

Per gli elementi di fissaggio, è possibile utilizzare una varietà di materiali in diversi ambienti, con numerose opzioni di rivestimento disponibili per le finiture. La soluzione ideale dipende sia da fattori tecnici che economici, e non esiste una risposta valida per tutti.

Scopri di più
Overlay

Teaser Galvanica e Fiocchi di Zinco

Aggiunta dell'icona principale

L'utilizzo del piombo come additivo nei metalli e le sue conseguenze

Questo white paper informa sull'uso del piombo in vari metalli, esplora le alternative e le loro conseguenze, e presenta i requisiti degli standard industriali pertinenti per illustrare la situazione attuale del mercato.

Scopri di più
Overlay
Aggiunta di Lead Teaser
Icona trattamento termico

Quali elementi di fissaggio necessitano un trattamento termico?

Il trattamento termico è fondamentale nella produzione degli elementi di fissaggio, migliorando le proprietà meccaniche come la resistenza, la duttilità e – per alcuni materiali – anche la resistenza alla corrosione. Questo white paper esplora vari processi di trattamento termico adattati a diversi materiali, dimostrando il loro impatto sulle prestazioni degli elementi di fissaggio.

Scopri di più
Overlay
Teaser sul trattamento termico
Icona di misurazione della durezza

Tecniche di misurazione della durezza e loro applicazione per elementi di fissaggio

La durezza e le pratiche di misurazione sono considerate tecnologie consolidate. Questo white paper offre approfondimenti sulle pratiche attuali nel settore degli elementi di fissaggio ed è volto a promuovere il corretto utilizzo dei risultati della durezza dei materiali.

Scopri di più
Overlay
Teaser sulla durezza dei metalli

Icona DIN 7500

DIN 7500

La norma DIN 7500 specifica le viti formanti filetti per filettature metriche ISO. Introdotte alla fine degli anni '70 e riviste più volte, le viti DIN 7500 continuano ad essere ampiamente apprezzate in varie situazioni.

Scopri di più
Overlay

Anteprima DIN 7500

Argomenti correlati di vostro interesse