Viti per avvitamento diretto

EJOT SHEETtracs® Viti autofilettanti per lamiera

Più sottile è una lamiera con fori pilota prepunzonati, più difficile è creare una filettatura. Le viti SHEETtracs® offrono una soluzione ottimale per questa applicazione, essendo progettate specificamente per spessori di lamiera inferiori a 1,5 mm.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Rendering di due viti metalliche EJOT Sheettracs - viti autofilettanti per lamiera - su sfondo grigio chiaro con il logo EJOT nell'angolo in alto a destra.
Una vite EJOT SHEETtracs - una vite autofilettante per lamiere sottili - su sfondo bianco.

EJOT SHEETtracs®: l'elemento di fissaggio per lamiere sottili

La SHEETtracs® è una vite autoformante per fissaggi sicuri su lamiere sottili preforate. Le viti tradizionali per lamiere sottili hanno una filettatura metrica di 60°. Il vantaggio offerto dalla filettatura metrica è il passo ridotto rispetto a quello delle viti autofi lettanti grazie al quale più fi letti vengono impegnati nella lamiera sottile.

Poiché la madrevite formata rappresenta il punto debole del collegamento, è stata sviluppata una speciale vite per il montaggio sicuro su lamiere sottili preforate in grado di formare nella lamiera una madrevite più stabile. Questa vite speciale crea una filettatura di accoppiamento più stabile nella lamiera.

Grazie a questa soluzione affidabile, la lamiera può essere resa più sottile e leggera, contribuendo a risparmiare sui costi totali, ad esempio nella produzione di elettrodomestici.

Vantaggi delle viti SHEETtracs®

  • Crea un collegamento a vite ad alta resistenza
  • Risultati di assemblaggio affidabili con buon allineamento e ingaggio della filettatura
  • Fornisce una filettatura femmina robusta con elevata coppia di stripping
  • Elevata resistenza alle vibrazioni
  • Può essere assemblato più volte

Geometria speciale della filettatura

È la geometria speciale della filettatura che rende unica la vite SHEETtracs®. L'angolo asimmetrico del fianco di 45º (30º/15º) riduce lo spostamento del materiale e crea una filettatura femmina più resistente nella lamiera sottile. Ciò si traduce in una coppia di serraggio elevata e in un assemblaggio più sicuro.

La sezione circolare della filettatura portante consente un elevato ricoprimento contrariamente alle viti con geometrie non circolari. Il passo metrico consente la sostituzione della vite con viti metriche tradizionali ad es. in caso di manutenzione.

Angolo del fianco invertito

Nella zona di formatura (che termina prima del raggiungimento del diametro nominale) l’angolo del filetto è invertito. In questo modo si forma un’imbutitura, prevalentemente in direzione dell’avvitamento

Zona di formatura filettatura non circolare

La sezione non circolare della filettatura autoformante garantisce un’applicazione semplice e centrata, nonché un’avvitamento semplificato. La maggior area filettata garantisce una penetrazione sicura nella lamiera

Tre fasi del processo di formatura della filettatura di una vite EJOT Sheettracs per lamiera

Processo di installazione SHEETtracs®

Il processo di installazione di questa vite autofilettante per lamiera può essere suddiviso in tre fasi:

  1. Inserimento
  2. Formatura della filettatura
  3. Serraggio

Scaricate ulteriori informazioni

Miniatura SHEETtracs® Brochure

SHEETtracs® Brochure

SHEETtracs® è una vite autofilettante per fissaggi affidabili su lamiere sottili con foro pilota.

2.2 MB | pdf

EJOT® e SHEETtracs® sono marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.