Podívejte se, jak naše inženýrské služby podporují motocykly Voge od společnosti Loncin – od vývoje a návrhu až po montážní proces.
Úspěšné příběhy
Zjistěte, jak spolupracujeme s Loncin Motorcycle na sérii VOGE Promise – pomáháme s výzkumem, testováním spojovacích technik a optimalizací montáže – zajišťujeme rychlejší vstup na trh, efektivnější výrobu a vyšší kvalitu.

Podívejte se, jak naše inženýrské služby podporují motocykly Voge od společnosti Loncin – od vývoje a návrhu až po montážní proces.

Loncin Motorcycle, based in Chongqing, China, have realized their dream of creating precisely crafted motorbikes with the help of Bossard. The VOGE Promise series is a testament to Loncin's commitment to quality and attention to detail, even down to the smallest spojovací technika. As a leading domestic motorcycle brand in the field of large-displacement motorcycles, Loncin's bike and engine sales are among the best in the industry, with a presence in over 80 countries and a strategic partnership with BMW.
As the popularity of motorcycles grows, the demand for large-displacement bikes has increased, presenting new challenges in terms of appearance, product quality, and overall performance. To maintain their reputation for precise craftsmanship, Loncin imposes strict control over product details and has high demands for the quality of their fastening connections.
Bossard hraje nedílnou roli ve výzkumu a vývoji motocyklů Loncin tím, že pomáhá inženýrům s výběrem vhodných spojovacích řešení ve fázi prototypu. To zahrnuje potvrzení funkčnosti a bezpečnosti spojovacích prvků v laboratoři s certifikací ISO 17025, jako je provádění ročních testů na koeficient tření spojovacích prvků, aby byla zajištěna konzistence a spolehlivost spojovacích spojů motocyklů, čímž se udržují stabilní standardy kvality.